2021 年 1 月 26 日
业界出现了一个新标准,称之为 CHIP – 互联网协议互联家居 。其目标是通过增强产品的兼容性来提升消费者的智能家居体验。到目前为止,我们已经拥有了一系列协议:Wi-Fi、Zigbee、Bluetooth® Low Energy、Thread 等。大多数智能家居产品仅支持其中一两个无线标准,并非全部标准。这正是开发 CHIP 的目的,它将所有协议纳入一个总体标准中。这样,消费者无需考虑互操作性,只需考虑其他优点轻松挑选适用的智能家居设备,从而获得预期的丰富体验。

Networking ecosystems cohabitate: CHIP is an aggregation standard that brings together existing IoT standards
这对消费者来说是个好消息,但对智能家居设备的设计人员来说意味着什么呢?当然,对于设计人员来说也是个好消息。CHIP 是一种由 ZigBee 联盟牵头开发的开源标准,并获得了 Apple、Amazon、Google、Sansung 等公司的支持。旨在帮助制造商简化开发过程,缩短开发时间,以更快地将智能家居设备推向市场。
除了 CHIP,Wi-Fi 6 在促进实现智能家居方面也发挥着重要作用。Wi-Fi 6 的主要优势有两个方面:提高设备性能以及处理多个设备的连接。后者对于推动智能家居的发展至关重要。不仅可以连接许多设备,而且许多设备也可以充当“pod”使用,从而使信号覆盖家里的每个角落。结果:不再需要靠近路由器,且消除了许多网络死区。
这种分布式网络(Wi-Fi 6 和 pod)可连接终端设备——温度、安保和照明传感器、打印机、电器、电脑、电视等。这些设备将与 pod 通信,然后通过 pod 连接至路由器,最终连接至互联网。在 Wi-Fi 6 路由器、pod 和其他设备开发过程中运用 CHIP,不仅有助于实现全网通信,还可提高整个网络的性能和安全性。更重要的是:终端设备自身无需支持网格功能。由于它们是通过 pod 始终处于网络覆盖范围内,所以降低了这些物联网终端设备的成本和设计复杂性,并可实现更纤薄、更小巧、更美观自然的设计,同时还可延长电池使用寿命。
想要了解更多?我写过一份白皮书,“Wi-Fi 6 和 CHIP:真正的即插即用智能家居”,它深入探讨了支持智能家居的 CHIP 和其他技术。
Qorvo还拥有具有这些功能的屡获殊荣的产品。 查看下表:
| Part Number | 应用 | 支持标准 |
|---|---|---|
| QPG6095 | 智能家居设备 |
802.15.4, Zigbee 3.0, Zigbee Green Power, Thread, Bluetooth® Low Energy |
| QPG6100 | 互联照明智能家居控制器 | Bluetooth® Low Energy Zigbee Thread |
Bluetooth®文字标识是Bluetooth SIG,Inc.拥有的注册商标,并且Qorvo US,Inc.对此类标记拥有使用仅。 其他商标和标识分别归属其各自所有者。
还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。