创新“放大”通向DOCSIS 4.0之路

October 11, 2023

在这个世界上,我们越来越多地沉浸在虚拟空间的工作、学习、购物和娱乐中;由此对上行连接的需求也呈指数级增长。多系统运营商(MSO)已经看到,他们的同轴网络容量——及其客户——正在从电缆数据服务接口规范(DOCSIS®)3.1的实施中获益。DOCSIS实现了在现有光纤-同轴混合基础设施上的高带宽数据传输。

DOCSIS 3.1将整个行业的工作频率推向1.2GHz。但如果MSO要跟上全球消费者需求的步伐,那么行业还需要走得更高、更快。扩展频谱DOCSIS 4.0将进一步把频率提升至1.8GHz,这也是在传统FDD HFC络中构建支持更高上行数据速率架构的下一步。

DOCSIS 4.0目前已获批,预计2024年初将开始提供相应的支持与设备。这一版本定义了四个新的分频,扩大了频谱范围并可能引爆令人兴奋的全新应用。诸如实时流媒体和内容创作这样对数据上传要求更高的操作将大大提速。然而,这也给为上行应用设计放大器的开发人员带来了挑战,因为他们现在需要支持更高的频段。

“针对短期需求的频段划分项目将开始让位于面向长期的DOCSIS 4.0升级;尤其是在北美市场,因为那里的运营商正在寻求扩充容量,以跟上光纤ISP的步伐,”Dell'Oro Group副总裁兼分析师Jeff Heynen表示。“此外,这些升级将导致光节点、放大器和无源设备(包括连接端和低损耗电缆分路器)的支出大幅增加,”Heynen补充道1。

本篇博文为Qorvo设计峰会网络研讨“采用灵活架构满足DOCSIS 4.0更高带宽的上行要求”的内容节选,其中解读了DOCSIS 4.0及其新的上行选项,并讨论了针对数据吞吐量和带宽的考虑。本篇博文以及白皮书《如何以更高效率的CATV放大器实现增加下行带宽与上行能力》内容精彩十分,绝对值得一看;特别是如果您对下一代技术和推动这些技术的进步感兴趣的话。

DOCSIS 4.0频谱选项

DOCSIS 4.0的频谱选项相比其前一次迭代版本有了很大改进。通过这一最新版本,用户现在可以享受到高达10Gbps的下载速度和高达6Gbps的上传速度;除了速度上的显著提升,也在减少延迟方面实现重大升级。为配合更快的速度,DOCSIS 4.0中还包括了扩展频谱技术,将上行频谱扩展至684MHz,下行频谱扩展到1.8GHz。此种扩展的频谱为数据传输创造了更大的通道,使其更快速、更有效。

扩展频谱在DOCSIS 4.0中提供了四个新的分频选项,为具有额外超高分频的实施方案增添了灵活性。利用频分双工(FDD)技术,上行和下行被分离。具体用例的性质将决定何种分频方式对上行和下行的要求有利。

使用96MHz分组正交频分多址(OFDMA)允许多个客户共享一个信道,通过时分多址格式技术进行上行接入。运营商可选择最适合其需求的分频方式;其中,204MHz和396MHz的分频在2.5-3.0Gbps的上行速率和超过10Gbit/秒的下行速率间取得了合理平衡,因而可能最受青睐。

DOCSIS_Blog_Table.png

图1,DOCSIS 4.0 ESD数据吞吐量

DOCSIS技术创新

Qorvo为DOCSIS 3.0、DOCSIS 3.1和DOCSIS 4.0打造完整的RF解决方案组合,并利用其丰富的行业经验提供支持,以加速设计、制造和测试进程。

在下行应用方面,其针对DOCSIS 3.1和FDX DOCSIS 4.0网络大功率光纤深度应用的最新产品为QPA3260或QPA3246功率倍增模块,可提供频段高达1.2GHz的最高线性输出功率。对于FDD DOCSIS 4.0,QPA3314功率倍增模块可等效支持1.8GHz应用。QPA3260、QPA3246和QPA3314提供 23dB的增益,具备业界领先的线性度。

Qorvo的专有制造业务支持每年生产数百万件产品所需的卓越自动化水平,满足CATV市场所需的质量与可靠性。此外,公司对CATV系统的测试非常全面且针对特定产品。为确保始终如一的质量和可靠性,Qorvo在其CATV模块放大器生产中100%实施了小信号和失真测试。此外,测试还包括加载传统模拟负载,或使用单载波QAM或OFDM信道的最新数字负载的多载波(复合)失真测试。

对于上行应用,Qorvo提供了一种“积木式”的方法,使客户能够将器件放置在其最终应用所需的位置。这些器件包括小尺寸、低功耗放大器,以及衰减器、均衡器和开关。它们使MSO能够提供5MHz至684MHz的全带宽,以满足DOCSIS 4.0的任何分频要求。

Qorvo的器件系列包括单端和差分放大器,可覆盖整个DOCSIS上行频谱。Qorvo还拥有一系列压控衰减器和数字步进衰减器;创新的上行可变均衡器系列产品可用于实现线性或电缆补偿。计划于2024年发布的新器件将大大减少分频低于396MHz的损耗,并提供反向电缆补偿选项。

simplified-upstream-block-diagram

图2,Qorvo的“积木式”方法助力MSO构建DOCSIS 4.0及其它扩展频谱应用

为新应用铺平道路

总体而言,DOCSIS 4.0有望为有线网络基础设施带来重大改进,并支持需要更快网速、更大容量和更高网络效率的各类应用,让MSO全心致力于创新解决方案,以进一步扩展频谱。

为DOCSIS 4.0设计放大器需要仔细考虑以下几个要求:更高的频率范围、更高的输出功率等级,和更卓越的噪声性能。Qorvo设计峰会网络研讨“采用灵活架构满足DOCSIS 4.0更高带宽的上行要求”和白皮书《如何以更高效率的CATV放大器实现增加下行带宽与上行能力》针对怎样满足更高的上行要求提供了更详细的解读。

1Dell'Oro 2023年5月9日新闻稿
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
创新“放大”通向DOCSIS 4.0之路

October 11, 2023

在这个世界上,我们越来越多地沉浸在虚拟空间的工作、学习、购物和娱乐中;由此对上行连接的需求也呈指数级增长。多系统运营商(MSO)已经看到,他们的同轴网络容量——及其客户——正在从电缆数据服务接口规范(DOCSIS®)3.1的实施中获益。DOCSIS实现了在现有光纤-同轴混合基础设施上的高带宽数据传输。

DOCSIS 3.1将整个行业的工作频率推向1.2GHz。但如果MSO要跟上全球消费者需求的步伐,那么行业还需要走得更高、更快。扩展频谱DOCSIS 4.0将进一步把频率提升至1.8GHz,这也是在传统FDD HFC络中构建支持更高上行数据速率架构的下一步。

DOCSIS 4.0目前已获批,预计2024年初将开始提供相应的支持与设备。这一版本定义了四个新的分频,扩大了频谱范围并可能引爆令人兴奋的全新应用。诸如实时流媒体和内容创作这样对数据上传要求更高的操作将大大提速。然而,这也给为上行应用设计放大器的开发人员带来了挑战,因为他们现在需要支持更高的频段。

“针对短期需求的频段划分项目将开始让位于面向长期的DOCSIS 4.0升级;尤其是在北美市场,因为那里的运营商正在寻求扩充容量,以跟上光纤ISP的步伐,”Dell'Oro Group副总裁兼分析师Jeff Heynen表示。“此外,这些升级将导致光节点、放大器和无源设备(包括连接端和低损耗电缆分路器)的支出大幅增加,”Heynen补充道1。

本篇博文为Qorvo设计峰会网络研讨“采用灵活架构满足DOCSIS 4.0更高带宽的上行要求”的内容节选,其中解读了DOCSIS 4.0及其新的上行选项,并讨论了针对数据吞吐量和带宽的考虑。本篇博文以及白皮书《如何以更高效率的CATV放大器实现增加下行带宽与上行能力》内容精彩十分,绝对值得一看;特别是如果您对下一代技术和推动这些技术的进步感兴趣的话。

DOCSIS 4.0频谱选项

DOCSIS 4.0的频谱选项相比其前一次迭代版本有了很大改进。通过这一最新版本,用户现在可以享受到高达10Gbps的下载速度和高达6Gbps的上传速度;除了速度上的显著提升,也在减少延迟方面实现重大升级。为配合更快的速度,DOCSIS 4.0中还包括了扩展频谱技术,将上行频谱扩展至684MHz,下行频谱扩展到1.8GHz。此种扩展的频谱为数据传输创造了更大的通道,使其更快速、更有效。

扩展频谱在DOCSIS 4.0中提供了四个新的分频选项,为具有额外超高分频的实施方案增添了灵活性。利用频分双工(FDD)技术,上行和下行被分离。具体用例的性质将决定何种分频方式对上行和下行的要求有利。

使用96MHz分组正交频分多址(OFDMA)允许多个客户共享一个信道,通过时分多址格式技术进行上行接入。运营商可选择最适合其需求的分频方式;其中,204MHz和396MHz的分频在2.5-3.0Gbps的上行速率和超过10Gbit/秒的下行速率间取得了合理平衡,因而可能最受青睐。

DOCSIS_Blog_Table.png

图1,DOCSIS 4.0 ESD数据吞吐量

DOCSIS技术创新

Qorvo为DOCSIS 3.0、DOCSIS 3.1和DOCSIS 4.0打造完整的RF解决方案组合,并利用其丰富的行业经验提供支持,以加速设计、制造和测试进程。

在下行应用方面,其针对DOCSIS 3.1和FDX DOCSIS 4.0网络大功率光纤深度应用的最新产品为QPA3260或QPA3246功率倍增模块,可提供频段高达1.2GHz的最高线性输出功率。对于FDD DOCSIS 4.0,QPA3314功率倍增模块可等效支持1.8GHz应用。QPA3260、QPA3246和QPA3314提供 23dB的增益,具备业界领先的线性度。

Qorvo的专有制造业务支持每年生产数百万件产品所需的卓越自动化水平,满足CATV市场所需的质量与可靠性。此外,公司对CATV系统的测试非常全面且针对特定产品。为确保始终如一的质量和可靠性,Qorvo在其CATV模块放大器生产中100%实施了小信号和失真测试。此外,测试还包括加载传统模拟负载,或使用单载波QAM或OFDM信道的最新数字负载的多载波(复合)失真测试。

对于上行应用,Qorvo提供了一种“积木式”的方法,使客户能够将器件放置在其最终应用所需的位置。这些器件包括小尺寸、低功耗放大器,以及衰减器、均衡器和开关。它们使MSO能够提供5MHz至684MHz的全带宽,以满足DOCSIS 4.0的任何分频要求。

Qorvo的器件系列包括单端和差分放大器,可覆盖整个DOCSIS上行频谱。Qorvo还拥有一系列压控衰减器和数字步进衰减器;创新的上行可变均衡器系列产品可用于实现线性或电缆补偿。计划于2024年发布的新器件将大大减少分频低于396MHz的损耗,并提供反向电缆补偿选项。

simplified-upstream-block-diagram

图2,Qorvo的“积木式”方法助力MSO构建DOCSIS 4.0及其它扩展频谱应用

为新应用铺平道路

总体而言,DOCSIS 4.0有望为有线网络基础设施带来重大改进,并支持需要更快网速、更大容量和更高网络效率的各类应用,让MSO全心致力于创新解决方案,以进一步扩展频谱。

为DOCSIS 4.0设计放大器需要仔细考虑以下几个要求:更高的频率范围、更高的输出功率等级,和更卓越的噪声性能。Qorvo设计峰会网络研讨“采用灵活架构满足DOCSIS 4.0更高带宽的上行要求”和白皮书《如何以更高效率的CATV放大器实现增加下行带宽与上行能力》针对怎样满足更高的上行要求提供了更详细的解读。

1Dell'Oro 2023年5月9日新闻稿