指导视频:在下一个物联网设计中实现无缝互操作性

May 20, 2021

引言

如今,我们的家中散布着数百种新的物联网设备。它们可以将我们的手机连接到网络,使用简单的语音命令执行任务,用门锁和摄像头保护我们的家园安全等。事实上,Statista 数据表明,到 2030 年,全球联网的物联网设备数量将达到 500 亿。

这些设备的主要目标就是让我们的生活更轻松、更健康、更安全。然而,我们都非常熟悉购买新物联网设备后的情景了,它们无法与我们现有网络通信,这与让我们的生活更轻松美好完全背道而驰。这真的令人非常失望,因为我们认为这些所谓的智能设备完全能够连接至我们运行良好的现有网络。事实刚好相反,要想让此类设备与我们的网络通信,我们需要下载应用程序,进行复杂的设置,还需要进行意想不到的操作。

制造商意识到消费者面临的这一挑战,并且清楚随着越来越多的物联网设备进入我们的家庭,这一挑战只会增加。它们最初设定的目标是:通过生成具有互操作性的物联网设备来缓解这一问题。但是,它们有时候无法满足需求,因为许多物联网设备采用不同的协议或语言。一些设备使用 Wi-Fi,而其他设备使用 Bluetooth® 或 ZigBee®。当然,还有其他一些原因,其中包括制造商使用自己的专有协议。

标准机构和制造商都意识到互操作性的重要性。第一,它有助于推动更多消费者采用。第二,它有助于实现更有凝聚力的物联网设备设计方法。为进一步协助此类设备设计,Qorvo 物联网工程师开发出了一个高度集成的单芯片解决方案。该解决方案不仅可以实现 Zigbee、Thread、蓝牙、蓝牙低功耗 (BLE)、Wi-Fi 以及全新的重要标准,还可以添加 ConcurrentConnect™ 技术。

ConcurrentConnect™技术 可加快通信速度,提高家庭网络容量和可扩展性,并允许制造商创造面向未来的互联设备(如照明和智能家居传感器)。该技术支持同时运行多台智能设备,无论其使用哪种主要无线标准,从而有助于消除智能家居的发展障碍。

可加快通信速度,提高家庭网络容量和可扩展性,并允许制造商创造面向未来的互联设备(如照明和智能家居传感器)。该技术支持同时运行多台智能设备,无论其使用哪种主要无线标准,从而有助于消除智能家居的发展障碍。

标题为“Qorvo 利用 ConcurrentConnect 技术使物联网更简单”的视频就 ConcurrentConnect 技术如何帮助应对物联网设计挑战提供了一些实用技巧,这样设计人员就可以提供面向未来的互连设备,实现更快速的物联网设备通信,提高网络容量,以及提高物联网互联家居的可扩展性。

您将了解到:

  • ConcurrentConnect™ 技术
  • 物联网设备通信方式
  • 多协议支持

 

 

chip-is-now-matter.png

2021 年 5 月 11 日,连接标准联盟 (CSA) 宣布推出 Matter 协议,即面向未来智能家居的可互操作、安全连接标准,之前称为基于 IP 的互联家居 (CHIP)。Matter 是建立在成熟可靠技术基础上的基于 IP 的统一连接协议,有助于连接和构建安全可靠的物联网生态系统。

了解更多信息

 

ConcurrentConnect 技术的工作原理

如今的物联网通信设备一般都会采用某种形式的动态多协议支持技术。这种片上功能利用时分复用实现与多协议网络设备之间的通信。

image 1

然而,Qorvo 进一步推动了动态多协议支持的发展。ConcurrentConnect 技术可流畅且连续地接收并响应多种协议设备。它还可以减少通信延迟,同时进一步提高网络容量和服务质量。

真实示例

我们来看看使用非 Qorvo 物联网节点组合 ZigBee 和 BLE 设备的真实网络情况。当非 Qorvo 节点在无 ConcurrentConnect 技术支持下连接时,它只能在这两个标准之间来回切换,而不能一次在一个标准之间通信。这种来回切换会降低效率,出现通信掉线情况和延迟,因为只有一个标准可以通信,而另一个标准则等待机会开始通信。因此,在设定时间段内,这两个标准之间的通信会遭遇节点瓶颈。

image 2

然而,使用 Qorvo 物联网设备的节点时,ConcurrentConnect 技术可实现蓝牙和 ZigBee 设备之间的瞬时通信切换。当使用 ConcurrentConnect 支持的单芯片解决方案时,可同时管理来自多个标准和设备的通信,而且没有延迟。

image 3

A正如大家所看到的,将 ConcurrentConnect 技术与物联网通信解决方案结合起来,可帮助您的智能家居客户减少在多协议标准之间通信掉线情况。这个高度集成的解决方案可作为小型封装器件的组成部分,如我们的通信控制器产品组合,包括 QPG6100、QPG7015M、QPG6095 和 QPG6095J。

最后,ConcurrentConnect 技术使制造商无需提前选择在其设备中整合哪种技术(ZigBee、Thread 或 BLE)。它们还可以减少零件数量,从而降低成本,简化开发和支持,并为消费者提供更小巧、更美观的外形尺寸。

如欲了解关于此话题的更多信息,我们建议您观看视频教程短片“Qorvo 利用 ConcurrentConnect 技术使物联网更简单”以及查阅白皮书“解决互联家居中各种多标准设备面临的挑战”

Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标,Qorvo US, Inc. 对此类标记已获得使用权的许可。 其他商标为各自拥有者所有。
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
指导视频:在下一个物联网设计中实现无缝互操作性

May 20, 2021

引言

如今,我们的家中散布着数百种新的物联网设备。它们可以将我们的手机连接到网络,使用简单的语音命令执行任务,用门锁和摄像头保护我们的家园安全等。事实上,Statista 数据表明,到 2030 年,全球联网的物联网设备数量将达到 500 亿。

这些设备的主要目标就是让我们的生活更轻松、更健康、更安全。然而,我们都非常熟悉购买新物联网设备后的情景了,它们无法与我们现有网络通信,这与让我们的生活更轻松美好完全背道而驰。这真的令人非常失望,因为我们认为这些所谓的智能设备完全能够连接至我们运行良好的现有网络。事实刚好相反,要想让此类设备与我们的网络通信,我们需要下载应用程序,进行复杂的设置,还需要进行意想不到的操作。

制造商意识到消费者面临的这一挑战,并且清楚随着越来越多的物联网设备进入我们的家庭,这一挑战只会增加。它们最初设定的目标是:通过生成具有互操作性的物联网设备来缓解这一问题。但是,它们有时候无法满足需求,因为许多物联网设备采用不同的协议或语言。一些设备使用 Wi-Fi,而其他设备使用 Bluetooth® 或 ZigBee®。当然,还有其他一些原因,其中包括制造商使用自己的专有协议。

标准机构和制造商都意识到互操作性的重要性。第一,它有助于推动更多消费者采用。第二,它有助于实现更有凝聚力的物联网设备设计方法。为进一步协助此类设备设计,Qorvo 物联网工程师开发出了一个高度集成的单芯片解决方案。该解决方案不仅可以实现 Zigbee、Thread、蓝牙、蓝牙低功耗 (BLE)、Wi-Fi 以及全新的重要标准,还可以添加 ConcurrentConnect™ 技术。

ConcurrentConnect™技术 可加快通信速度,提高家庭网络容量和可扩展性,并允许制造商创造面向未来的互联设备(如照明和智能家居传感器)。该技术支持同时运行多台智能设备,无论其使用哪种主要无线标准,从而有助于消除智能家居的发展障碍。

可加快通信速度,提高家庭网络容量和可扩展性,并允许制造商创造面向未来的互联设备(如照明和智能家居传感器)。该技术支持同时运行多台智能设备,无论其使用哪种主要无线标准,从而有助于消除智能家居的发展障碍。

标题为“Qorvo 利用 ConcurrentConnect 技术使物联网更简单”的视频就 ConcurrentConnect 技术如何帮助应对物联网设计挑战提供了一些实用技巧,这样设计人员就可以提供面向未来的互连设备,实现更快速的物联网设备通信,提高网络容量,以及提高物联网互联家居的可扩展性。

您将了解到:

  • ConcurrentConnect™ 技术
  • 物联网设备通信方式
  • 多协议支持

 

 

chip-is-now-matter.png

2021 年 5 月 11 日,连接标准联盟 (CSA) 宣布推出 Matter 协议,即面向未来智能家居的可互操作、安全连接标准,之前称为基于 IP 的互联家居 (CHIP)。Matter 是建立在成熟可靠技术基础上的基于 IP 的统一连接协议,有助于连接和构建安全可靠的物联网生态系统。

了解更多信息

 

ConcurrentConnect 技术的工作原理

如今的物联网通信设备一般都会采用某种形式的动态多协议支持技术。这种片上功能利用时分复用实现与多协议网络设备之间的通信。

image 1

然而,Qorvo 进一步推动了动态多协议支持的发展。ConcurrentConnect 技术可流畅且连续地接收并响应多种协议设备。它还可以减少通信延迟,同时进一步提高网络容量和服务质量。

真实示例

我们来看看使用非 Qorvo 物联网节点组合 ZigBee 和 BLE 设备的真实网络情况。当非 Qorvo 节点在无 ConcurrentConnect 技术支持下连接时,它只能在这两个标准之间来回切换,而不能一次在一个标准之间通信。这种来回切换会降低效率,出现通信掉线情况和延迟,因为只有一个标准可以通信,而另一个标准则等待机会开始通信。因此,在设定时间段内,这两个标准之间的通信会遭遇节点瓶颈。

image 2

然而,使用 Qorvo 物联网设备的节点时,ConcurrentConnect 技术可实现蓝牙和 ZigBee 设备之间的瞬时通信切换。当使用 ConcurrentConnect 支持的单芯片解决方案时,可同时管理来自多个标准和设备的通信,而且没有延迟。

image 3

A正如大家所看到的,将 ConcurrentConnect 技术与物联网通信解决方案结合起来,可帮助您的智能家居客户减少在多协议标准之间通信掉线情况。这个高度集成的解决方案可作为小型封装器件的组成部分,如我们的通信控制器产品组合,包括 QPG6100、QPG7015M、QPG6095 和 QPG6095J。

最后,ConcurrentConnect 技术使制造商无需提前选择在其设备中整合哪种技术(ZigBee、Thread 或 BLE)。它们还可以减少零件数量,从而降低成本,简化开发和支持,并为消费者提供更小巧、更美观的外形尺寸。

如欲了解关于此话题的更多信息,我们建议您观看视频教程短片“Qorvo 利用 ConcurrentConnect 技术使物联网更简单”以及查阅白皮书“解决互联家居中各种多标准设备面临的挑战”

Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标,Qorvo US, Inc. 对此类标记已获得使用权的许可。 其他商标为各自拥有者所有。
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
Qorvo AI
Qorvo
Qorvo AI
Qorvo
Qorvo
  • 产品
  • 解决方案
  • 设计中心
  • 支持
  • 关于我们
Qorvo AI
Qorvo
Qorvo AI
Qorvo