2018 年 8 月 8 日
本博客系列共分为 3 部分,这是第 2 部分,介绍静电放电 (ESD) 的各个方面以及移动设备的系统级 ESD 设计。
我们在第 1 部分介绍了 ESD 的基本概念以及系统高效 ESD 设计 (SEED)。本博客将为您介绍 SEED 工具箱中所有必要的部分。第 3 部分将介绍如何将 SEED 方法及建模和模拟一起用于优化系统级手机设计。
更新一下,SEED 就是…
…一种协同设计方法,包含板载和片上 ESD 保护功能,用于分析和实现系统级 ESD 稳健性。该方法要求对 ESD 应力事件期间外部 ESD 脉冲之间的相互作用、完整的系统级电路板设计以及设备引脚特性有一个全面的了解。

作为一个总体战略,您可以在 PC 电路板上使用许多保护元件,以保护终端产品免受 ESD 事件的影响。这些保护元件包括:
然而,使用这些元件时应谨记以下几点:
但请注意:片外保护器件的电容将导致 RF 通道中的不匹配性。为弥补这些不匹配性,设计人员需要调整其 RF 和天线路径中的匹配网络。
术语表
TVS 二极管是实现 ESD 保护的首选元件之一。当诱发性电压超过雪崩击穿电压时,它们通过分流过电流的方式运行。它们是一种箝位装置,抑制所有高于击穿电压的过电压。当不存在过电压时,它们会自动重置至关闭状态,但会吸收更多内部的瞬态能量。
TVS 二极管可以是单向二极管,也可以是双向二极管。双向二极管可使用两个相互对立的雪崩二极管以串联的方式表示,如下所示,并连接至相对于被保护引脚的并联配置。这些设备均制造为单个封装元件。
对于 RF 应用中的 ESD 保护,必须保持尽可能小的 TVS 二极管电容。这可避免输入匹配的失谐,从而使保护设备产生较少的谐波失真。
下图显示了双向 TVS 二极管的电流-电压 (I-V) 曲线。您可以看到,TVS 相对于原点呈对称状,且可针对正极和负极 ESD 触电进行 ESD 保护。

下图比较了变阻器、聚合物和 TVS 二极管响应 ESD 触电的残留电压。大家可以看到,当今的硅基 TVS 二极管是针对 ESD 触电最有效的方法。

然而,TVS 的位置具有重要影响。如果电路设计不当,则 ESD 保护就不会那么有效。请记住,这些一般原则:
那么什么是合适的位置?如下图所示,您应该:

为缓解 ESD 事件,必须对成品的每一方面进行正确的接地——PC 电路板、所有 IC 芯片和元件、外壳、盖子等。确保在终端产品接地时考虑了以下所有方面:
了解一级和二级 ESD 保护是 SEED 方法的基本组成部分。通常:
一级和二级 ESD 保护阶段的协同设计是 SEED 方法的基本概念。
下图显示了 RF 前端 (RFFE) 中针对 ESD 保护的主要和辅助箝位的高级基本视图。

注意:一些系统设计需要在 IC 前放置一个额外的板载辅助箝位,以减少元件引脚可能存在的任何残留 ESD 电荷。
我们来进一步了解一级和二级保护:
一级和二级 ESD 保护阶段的协同设计(即板载和片上保护)是 SEED 方法的基本概念。这两个阶段可在两个分支的载流能力通过串联阻抗实现平衡的位置提供必要的保护。
模拟和分析这两个保护阶段可帮助电路板设计人员选择适当的板载保护箝位电平,以确保能够有效地处理抵达 IC 的峰值残留脉冲。利用模拟实现的 SEED 保护设计要求将国际电工委员会 (IEC) 应力模型、基于 SEED 参数的 TVS 和 IC 接口引脚模型以及隔离阻抗电路(即 PC 电路板上的电路)整合在一起。我们将在第 3 部分详细介绍如何模拟和分析 SEED 设计。
不同的应用需要不同的 ESD 保护。一种方法或许能够满足您的应用需求,但可能不适用于其他应用。最终,您使用的设计必须通过 FCC 和 IEC 测试,这样您的产品才能获得认证并出售。
我们来看看可用于 RFFE 中 ESD 保护的几种战略。
最基本的方法是采用一个并联电感器。如下图所示,电感器 (L) 是 ESD 电流脉冲的主要分流元件。该电感器的 nH 范围应比较低 (<20 nH),这样才能构成有效的 ESD 保护解决方案。但它会增加插入损耗,带来一些 RF 性能挑战。并联电容通常用于实现 RF 匹配,而非 ESD 保护。
第二种方法采用单级高通滤波器 (HPF),如下图所示。然而,这可能并不是最有效的方法。
优点:
缺点:

第三种方法使用两级 ESD 保护,如下图所示。该方法将 TVS 作为一级保护,并将 HPF 作为二级 ESD 保护,以捕获残留应力。
如下图中看到的那样:

最终,您是在试图降低 IC 在 ESD 触电中遇到的电压;目的是在其击中 IC 之前降低所有峰值电压。我们认为理想的 ESD 战略就是两级方法,第一级使用 TVS 元件(TVS 二极管),第二级使用 HPF 网络。
优势:

当移动设备未通过认证测试时,在设计周期后期出现 ESD 问题并不罕见。我们了解到最佳方法就是从一开始(设计整个电路板之前)就进行 ESD 保护和 RF 设计规划,因为这样可以减少波动、设计困扰和认证问题。
现在,您已经清楚解决 ESD 问题的背景信息和工具。接下来的博客将详细探讨 SEED 方法,以及如何将其整合至您的系统级设计中。
敬请阅读我们关于克服移动设备 ESD 挑战的系列博客文章:

还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。