2023 年 5 月 8 日
谈到智能家居,我们都期待它能有可靠、高性能的无线连接。随着智能家居中个人与物联网设备的不断增多,连接技术的发展如何助力提高吞吐量和覆盖范围,为消费者带来更便捷的体验?下面,让我们看看哪些技术能满足这种要求。
日益增长的复杂性和性能需求
过去,Wi-Fi 的设计一直很简单,只需一个路由器,连接能力就足够上网和收发电子邮件。而如今,无线网络服务的优化越来越复杂,成本也更高。用户需要利用扩展器覆盖家中的角角落落,高分辨率的流媒体和游戏需要更大的带宽,诸如智能灯泡、智能开关、无线恒温器、扬声器等设备也需要低功耗、低带宽的连接。如今,智能家居是名副其实的互连设备宝库,设备的性能需求各不相同。随着家居领域涌现出更多的创新物联网设备,这种需求的多样性还将进一步扩大。
Matter 实现连接标准化
在过去十年里,物联网生态系统领域的创新竞争形成了一座座技术独岛,Wi-Fi 连接的带宽和容量也不断提高,导致制造变得更加复杂。这也增加了消费者的学习成本,即便是设置最简单的功能,比如在前门覆盖监控,都需要了解并协同控制两个生态系统。
好在我们有帮手。为了提高智能家居消费类产品的互操作性,降低整体复杂性,Amazon、Apple、Google和Samsung等行业领导企业,携手云提供商、多系统运营商 (MSO) 和 Qorvo 等无线连接技术供应商,推出了一项名为 Matter 的全新物联网标准。兼容 Matter 的相关设备现已推出,它们将简化智能家居设备的联网问题。
.
网络生态系统共存:Matter 是一种聚合标准,汇集了现有的物联网标准。
Qorvo 的 “每间房一个 Pod” 愿景
Matter 的出现解决了连接互操作性挑战,但面对如此多的物联网设备,吞吐量问题依旧严重。另外,从地下室到车库、商店甚至谷仓,随着智能家居中个人和家居物联网设备的越来越多,信号覆盖也成了一大问题。
关于如何通过 “每间房一个 Pod (OPPR)” 模型解决这些日益增长的挑战,Qorvo 有自己的愿景。为了构建稳定可靠、更加互连的智能家居,制造商有一种名为网状网络的新型拓扑结构。该网络不仅能扩展无线设备范围,还能为包含大量物联网设备和 基于 Matter 的设备 的智能家庭提供所需的容量和覆盖范围。网状网络的出现,是 Wi-Fi 发展过程中的重要里程碑,尤其是在智能家居领域。
.
网状网络基础设施中的智能家居设备:每间房一个 Pod (OPPR)。
解决回程和覆盖范围挑战
设备的性能要求越来越严苛,数量和种类不断也增多。技术和架构如何在保证低延迟的同时,最大限度提高吞吐量?拓扑结构又该如何优化覆盖范围和吞吐量?对此,Matter、Wi-Fi 6/6E、即将发布的 Wi-Fi 7 以出色的性能给出了答案。这些技术还搭配了前端模块 (FEM) 和射频体声波 (BAW) 滤波器技术,它们能够增强信号,同时在信道和标准之间保持必要的分离。
现有技术和新兴技术如何利用家居连接解决方案优化客户体验?又该如何为规模不断扩大的智能家居提供所需的性能和覆盖范围?Qorvo 无线连接解决方案专家 Jeremy Foland 在该 视频 中进行了总结。Jeremy 详细探讨了:
这些高效的解决方案能够应对智能家居所面临的挑战。如果您正在为路由器、AP、网状系统等智能家居生态系统开发连接解决方案,此次讨论将令您获益匪浅。请点击视频查看。
深入了解新推出的 Qorvo Matter 创新。
Bluetooth® 字标和标识是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标,Qorvo US, Inc. 在获得许可的情况下使用这些标识。其他商标和商号分别归属于各自所有者。
您还有其他希望Qorvo专家讨论的话题吗?将您的建议通过电子邮件发送给 Qorvo 博客团队,他们可能会在即将发布的文章中介绍这些建议。请在邮件正文中注明您的联系信息。