2016 年 4 月 1 日

    Brent Dietz 看到和听到过许多行业术语。他是 Qorvo 公司公关总监。因为觉得其中一些术语很有趣,他便花了一些时间进行整理来与《微波杂志》的读者分享:

    在 RF 行业公司的任何营收电话会议中,您必定会听到一些像天书一样的术语:六工器、分集接收模块、TC-SAW、阻抗调谐器、跨阻放大器,以及 MIMO、AESA、GaN 和 iFEM 等缩写词。虽然我们将这些术语称为 RF 行业的“创造”词,但是这些技术对于解决移动电话、无线基础设施和国防应用的当今挑战至关重要。

    为了帮助庆祝愚人节,这里给出五个我们最喜欢的“编造”出的行业术语以及它们在我们的超互联世界中的含义。

    BAW:机械羊发出的声音。

    在 RF 行业中,体声波 (BAW) 滤波器采用声波技术,仅允许特定频率或频段通过,而阻断不需要的信号。BAW 非常适合解决高频应用中的干扰问题,已经广泛运用于从标志性智能手机到汽车导航和国防雷达系统的各种应用中。

    多工器:打了鸡血的双工器。

    移动设备用户可以通过互联网上传(称为“上行链路”)和下载(称为“下行链路”)内容。和双工器一样,多工器确保上行链路上的传输不会干扰下行链路上的接收。不过,多工器在此基础上又更进了一步,允许在一个复合信号中同时传输多个数据流,同时可以延长电池寿命。该项技术让移动提供商可以合并两个(很快将为三个)蜂窝频段(称为“载波聚合 (CA)”),从而帮助提高数据速率。

    GaN on SiC:一个短语中包含半个元素周期表。

    相比硅锗 (SiGe) 和砷化镓 (GaAs) 等其他化合物半导体,氮化镓 (GaN) 是一项相对较新的技术,但它已经成为需要长距离传输信号或较高功率水平的高能耗型应用的技术之选,如雷达、卫星和蜂窝基站。出色的功率密度伴随着重大的责任——是的,温度更高。碳化硅 (SiC) 具有出色的导热性,能帮助让 GaN on SiC 设备保持冷却,从而提高性能和可靠性。

    功率倍增器:由工程师命名的技术。

    事实上,这个名称就说明了一切。功率倍增器放大器模块设计用于以最低功耗满足高输出要求,通常会采用 GaN on SiC 和 GaAs(见上文)技术。随着称为“DOCSIS 3.1”的全新高性能有线宽带推出,功率倍增器在确保有线电视 (CATV) DOCSIS 3.1 系统的正确部署及其性能和可靠性方面变得愈加重要。

    802.11p:RF 的杜威十进制数值。

    802.11p 是 Wi-Fi 802.11 标准经过证实的改良方案,在车辆环境 (WAVE) 中添加了无线访问功能,使其成为互联汽车得以实现的关键驱动因素。符合 802.11p 标准的产品包括功率放大器、低噪声放大器和 Wi-Fi LTE 共存滤波器,它们为智能运输系统提供支持,包括车辆间和车辆与道路间数据交换。通过将车辆与其他车辆或周围环境建立连接,802.11p 产品让汽车制造商得以实现新的驾驶效率、安全功能和设计可能。

    Have a favorite #RFMadeUpWord? Be sure to share in the comments and with us on social @QorvoInc.

    Interested in learning more about the technology behind the terms? Check out the following resources:

    Brent Dietz

    关于作者

    Brent Dietz
    公关总监

    BBrent 从事科技产业 30 余年,亲眼见证了众多工程和技术。他的主要角色是通俗易懂地讲述高深专业内容,让非专业人士的公众、记者和非技术类分析师能够理解。这项工作具有很大挑战性,务必做到简化而不曲解,当然幽默感也非常有帮助。Brent 做到了这一点,他时不时与读者分享他的幽默感。