2022 年 4 月 20 日
Wi-Fi 作为一种始终在线的通信方式,已延伸到世界的每一个角落。当今的 Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 和即将到来的 Wi-Fi 7 延迟更低,数据容量更高。在这篇博文中,Jeff Lin 将帮助我们了解如今在亚洲各地实施的 Wi-Fi 标准和功能特点,帮助工程师设计更好、更快的无线连接应用。
Wi-Fi 技术在全球展开部署已超过 20 年(从 1999 年开始)。与世界其他地区一样,亚洲也有认证机构、标准机构和支持各种 Wi-Fi 版本的测试实验室。芯片组供应商、射频组件供应商、OEM、ODM 和测试实验室等也提供了支持。
在亚洲,IEEE 是一个重要的机构,帮助制定标准和更新,定义网络协议、调制、方案等技术规范。Wi-Fi 联盟对 Wi-Fi 技术也有重要影响。它与所有政府和商业机构合作,包括半导体供应商、测试设备供应商、网络运营商和设备供应商。但需要注意的是,在亚洲,制定规范的并不是 Wi-Fi 联盟,而是 IEEE。Wi-Fi 联盟负责制定测试计划、服务和认证计划,用以确保所有 Wi-Fi 产品符合 IEEE 的标准和规范要求,此外还负责确定和推广 Wi-Fi 新用例。
还有一点必须注意,亚洲有许多国家/地区,因此与美国和欧盟相比,标准和法规管理更为复杂。以下是亚洲主要法规和频谱管理机构:
前面说过,亚洲有许多国家/地区。每个国家/地区都有自己的 Wi-Fi 频段、功率水平和法规推广计划。例如,尽管大多数亚洲国家/地区都遵守 FCC(联邦通信委员会)规定的功率水平,但有些国家/地区的 Wi-Fi 频段与军事、政治或教育无线服务密切相关,并不遵守上述规定。因此必须调整功率水平要求,适应每个国家/地区的实际情况。
目前,与世界其他地区一样,亚洲也在部署 Wi-Fi 6E。早在 2021 年,支持 Wi-Fi 6E 的产品就开始出货了。Wi-Fi 6E 频率扩展(5925 MHz - 7125 MHz)使其在亚洲的实施更为复杂,还须遵守多个国家/地区的不同规定,所以会面临更多的挑战。
美国的 FCC 和欧盟的 ETSI(欧洲电信标准协会)是两个主要的全球性监管机构。亚洲大多数的国家/地区遵循 FCC 或 ETSI 法规,但也有例外。下面是对亚洲主要国家/地区在 2.4 GHz 和 5 GHz 时 Wi-Fi 功率限制的高层次比较。
| Frequency Range | 频率范围 | 韩国 | 日本 | 中国大陆 | 新加坡 | 澳大利亚 |
| 2.400-2.4835 GHz | 30dBm (1W) | 30dBm (1W) | 22.14dBm (定向天线) | 20dBm (若天线增益 < 10dBi)27dBm(若任何增益 >= 10dBi) | 23dBm (200mW) (ETSI EN 301 893) (FCC Part15 $15.407 and ANSI C63 10-2013) | 36dBm (4W) (ETSI EN 300 328) |
| 5.150-5.250 GHz | 30dBm (1W) | 30dBm (1W) | W52: 10mW/MHz (@20MHz) | 23dBm (200mW) | 23dBm (200mW) (ETSI EN 301 893) | |
| 5.250-5.350 GHz | 23dBm (200mW) | 23dBm (200mW) | W53: 10mW/MHz w/ TPC (@20MHz) W53: 5mW/MHz w/o TPC (@20MHz) | 23dBm (w/ TPC) 20dBm (w/o TPC) | 23dBm (200mW) (ETSI EN 301 893) | |
| 5.150-5.350 GHz | 23dBm (200mW) (ETSI EN 301 893)(FCC Part15 $15.407 and ANSI C63 10-2013) | |||||
| 5.470-5.600 GHz | 30dBm (1W) (ESTI EN 301 893) | |||||
| 5.470-5.725 GHz | 23dBm (200mW) | 23dBm (200mW) | W56: 50mW/MHz w/ TPC (@20MHz) W56: 25mW/MHz w/o TPC (@20MHz) | 30dBm (1W) (ETSI EN 301 893)(FCC Part15 $15.407 and ANSI C63 10-2013) | ||
| 5.650-5.725 GHz | 30dBm (1W) (ESTI EN 301 893) | |||||
| 5.725-5.850 GHz | 30dBm (1W) | 30dBm (1W) | 33dBm (2W) | 30dBm (1W) (ETSI EN 302 502) (FCC Part15 $15.247/$15.407 and ANSI C63 10-2013) | ||
| 测试参数 | FCC (E.I.R.P) | FCC (E.I.R.P) | MIC (功率密度) | SRRS (E.I.R.P) | FCC or CE (E.I.R.P) | FCC or CE (E.I.R.P) |
尽管相比美国和欧盟地区,亚洲的 Wi-Fi 法规更为复杂,但这并不影响 Qorvo 的产品设计战略。Qorvo 的 Wi-Fi 产品组合满足高通、博通、联发科、MaxLinear 等各主要芯片组供应商的参考设计要求。我们的 Wi-Fi 组件均符合全球标准。
在当今这个时代,Wi-Fi 面临的最大障碍是跟上新应用的步伐,比如 Facebook 的元宇宙 (Metaverse),这是一个模拟数字环境,使用增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR) 和区块链,以及社交媒体的概念,着力打造能够模仿现实世界的互动空间。这类应用需要速度更快、延迟更低、可靠性更高的连接才能正常运行,对当下及之前的网络产品(如 Wi-Fi 网关)提出了挑战。如今,Wi-Fi 6 使用 6 Ghz 频段实现了更高的吞吐量和容量,因此足以满足数据通信、4K 视频点播、游戏和视频会议等大多数应用要求。Wi-Fi 6 还提供三频段功能,但要满足元宇宙所需的体验,还需要提供 4096QAM 调制、320 Mhz 信道带宽和多链路操作的 Wi-Fi 7 技术。
全球范围内,像元宇宙这样的应用每年都会在欧洲、亚洲、美洲出现并成为主流,大多使用 VR 和 AR,因此需要更高的容量、吞吐量和可靠性。这意味着像 Qorvo 这样的制造商需要继续开发更多创新产品来满足这些要求。
TWi-Fi 联盟在全球推广 Wi-Fi 技术。但是,每个国家/地区的政府都会对所在地区的活动进行监管和授权。许多认证机构和监管机构都位于亚洲,主要是因为产品供应链的全球网络分布于此。
Wi-Fi 联盟与亚洲委员会定期举行会议,Qorvo 等公司积极参与。在这些会议上,联盟成员提出自己的观点,帮助指导和确定最佳解决方案。有时还会建议 Qorvo 等 Wi-Fi 联盟成员针对会议中讨论的措施以书面形式回应。
与世界其他地区一样,Wi-Fi 在亚洲也是最受欢迎的无线通信技术之一。过去 20 年,Wi-Fi 的吞吐量提高了约 900 倍(802.11b-11Mbps 到 W-Fi 6-10Gbps),Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 等新的 Wi-Fi 标准正在部署中。
| IEEE 802.11协议 | 发布日期 | 频段 | 带宽 | 最高吞吐量 |
| 802.11 - 1997 | 1997 | 2.4 GHz | 22 | 2 Mbps |
| Wi-Fi 1 | 1999 | 2.4 GHz | 22 | 11 Mbps |
| Wi-Fi 2 | 1999 | 5 GHz | 20 | 54 Mbps |
| Wi-Fi 3 | 2003 | 2.4 GHz | 20 | 54 Mbps |
| Wi-Fi 4 | 2009 | 2.4/5 GHz | 20/40 | 600 Mbps |
| Wi-Fi 5 | 2013 | 2.4/5 GHz | 20/40/80/160 | 6.8 Gbps |
| Wi-Fi 6 | 2019 | 2.4/5 GHz | 20/40/80/160 | 10 Gbps |
| Wi-Fi 6E | 2021 | 2.4/5/6 GHz | 20/40/80/160 | >10 Gbps |
IDC 基于 Wi-Fi 联盟的统计数据,预计 2022 年将有超过 35 亿部 Wi-Fi 6 设备出货,2025 年将有 52 亿部 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 产品出货(在 52 亿部产品中,60% 为 Wi-Fi 6,40% 为 Wi-Fi 6E)。毫无疑问,亚洲占据全球 Wi-Fi 市场增长的很大一部分,促进了 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 等新一代产品的发展。
自 2019 年以来,Wi-Fi 一直在快速发展。Wi-Fi 6E 从 2021 年开始在市场上部署,一些 Wi-Fi 制造公司 2022 年已在开发能够支持 Wi-Fi 7 的产品。在过去的几次 Wi-Fi 标准更新中,行业一直致力于在标准发布前开发出产品,以便利用新功能。Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 和现在的 Wi-Fi 7 都是如此。归根结底,这是因为消费者需要更高的数据容量、可靠性和连接能力。为了满足消费者的需求,Qorvo 将会继续与制造商、Wi-Fi 联盟和监管机构合作,尽快将下一代产品推向市场。
Bluetooth® 字标和标识是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标,Qorvo US, Inc. 在获得许可的情况下使用这些标识。其他商标和商号分别归属于各自所有者。
还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。