美国北卡罗来纳州格林斯巴勒 – 2026年5月18日 – 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,在推动超宽带(UWB)实时定位系统(RTLS)实现企业级规模部署方面迈出了重要一步。通过融合FiRa和Omlox等行业标准,并将其集成到企业级Wi-Fi接入点(EAP)中,Qorvo能够在无需专用RTLS基础设施的情况下,提供精准的实时定位服务。
Qorvo攻克了RTLS普及的关键障碍,包括系统碎片化,以及专用锚点网络的高昂成本与复杂部署。通过将UWB嵌入企业级Wi-Fi基础设施,Qorvo借助现有接入点和工作流程实现定位服务的规模化扩展。凭借超过十年的UWB创新积累,该公司已构建起经过验证的RTLS基础方案,广泛部署于医疗、矿业、物流,和汽车制造等多种环境。
“实时定位长期以来一直受限于基础设施成本高昂和互操作性不足。”Qorvo产品市场与赋能总监 Alexis Bizalion表示。“通过将基于标准的UWB引入企业级Wi-Fi接入点,我们正在让实时定位成为网络的原生能力。我们很高兴能够赋能OEM、系统集成商,和解决方案提供商,以更高的灵活性、更低的成本,和更小的集成风险来构建并部署RTLS解决方案。”
Qorvo的一大差异化优势在于,公司与领先的企业级Wi-Fi供应商展开合作,将UWB集成到接入点中,从而让Wi-Fi基础设施转变为兼具连接与定位服务的双重功能平台,同时降低了部署成本并缩短了上市时间。公司已取得多项业界首创的UWB里程碑成果,包括:
这一生态系统的核心是Qorvo全新推出的QPK3000模块。其专为标签和终端设备而设计,能够在EAP、专用锚点,及其它支持UWB的基础设施间实现可互操作的UWB功能,在简化开发流程的同时,确保与基于FiRa和Omlox标准系统之间的兼容性。
Qorvo近期在加利福尼亚州山景城举办的Wi-Fi NOW UWB全球峰会上展示了QPK3000及其RTLS生态系统方案,重点呈现了基于标准的UWB如何推动可扩展、可互操作的RTLS部署。了解更多关于UWB RTLS的信息,请访问Qorvo的实时定位系统(RTLS)页面。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)提供各种创新半导体解决方案,致力于让我们的世界更美好。我们结合产品和领先的技术优势、以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo面向全球多个快速增长的细分市场提供解决方案,包括汽车、消费电子、国防/航空航天、工业/企业、基础设施以及移动设备。访问 cn.qorvo.com,了解我们多元化的创新团队如何连接地球万物,提供无微不至的保护和源源不断的动力。
|
Qorvo 媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。