2025年9月23日,北卡罗来纳州格林斯巴勒讯 – 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出一款全新的Ku波段波束成形芯片AWMF-0247,以满足在紧凑型且对功耗敏感的卫星通信(SATCOM)应用中,对时分双工(TDD)终端日益增长的需求。TDD架构支持单天线阵列同时进行发射和接收操作,能够有效降低系统尺寸和复杂度,并有助于实现低剖面电子扫描终端设计。该新品扩展了Qorvo的SATCOM产品组合,基于Qorvo现有的硅基Ku波段SATCOM波束成形IC——AWMF-0240(接收端)和AWMF-0241(发射端),可为TDD和FDD终端架构提供完整且可扩展的解决方案。
这款全新的TDD解决方案特别适用于部署在低轨卫星(LEO)星座中的机载或移动平台终端,这类应用对功耗、性能和成本均有严格要求。AWMF-0247支持Ku波段13.75至14.5 GHz的发射频段,以及10.7至12.75 GHz的接收频段,能够全面兼容当前及未来采用紧凑型电子扫描阵列架构的SATCOM网络。该产品将收发功能集成于单一芯片,显著提升了整体系统的效率与信号质量。相比于市面上的同类方案,AWMF-0247在接收阵列中将功耗降低了40%,信号清晰度提升超过20%,发射效率更是提升至多达5倍。即使在等效全向辐射功率(EIRP)效率相近的情况下,Qorvo仍可凭借显著缩小的芯片面积实现相同性能,进而简化集成并优化终端设计成本。
Qorvo卫星通信和系统工程总监Ryan Jennings表示:“AWMF-0247能够助力打造新一代基于TDD架构的SATCOM终端,满足了其对更高能效、集成度和信号性能的需求。该产品为客户提供了构建更高性能、更紧凑阵列的强大工具,同时降低功耗与系统成本。”
Qorvo将持续扩展其SATCOM产品组合,推出更多采用新架构及更高频段的波束成形解决方案,以支持下一代卫星通信的发展。如需了解更多关于太空和地面SATCOM解决方案的信息,请访问Qorvo官网的SATCOM解决方案页面。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)提供各种创新半导体解决方案,致力于让我们的世界更美好。我们结合产品和领先的技术优势、以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo面向全球多个快速增长的细分市场提供解决方案,包括汽车、消费电子、国防/航空航天、工业/企业、基础设施以及移动设备。访问 cn.qorvo.com,了解我们多元化的创新团队如何连接地球万物,提供无微不至的保护和源源不断的动力。
|
Qorvo 媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。