美国北卡罗来纳州格林斯巴勒 – 2025年5月28日 –全球领先的连接和电源解决方案供应商Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出两款全新混合功率倍增放大器,进一步加强其面向宽带有线网络的DOCSIS® 4.0产品阵容。这两款新产品专门针对最高至1.8 GHz的下行传输进行了优化,可推动行业向统一DOCSIS标准和智能放大器架构的转型,从而为混合光纤同轴(HFC)系统提供更强的可视性、更高的效率以及更好的适应性。
Qorvo 推出的 QPA3311 和 QPA3316 两款功率倍增器可提供更高的总复合功率(TCP)和更优的信号完整性,不仅能够减少级联需求,提高线路终端性能,还能通过无需额外部署昂贵的增益放大器,从而有效降低基础设施成本。
Qorvo 基础设施业务部高级市场经理 Bob Simmers 表示:“我们全新的功率倍增器可帮助客户应对行业向更智能、更具适应性的 HFC 系统部署转型,并支持向‘智能放大器’和统一 DOCSIS 标准演进。通过提供灵活的功率选项和卓越的输出性能,Qorvo 能够助力客户打造符合 DOCSIS 4.0 要求并可扩展的智能放大器系统,同时提升整体网络的运行效率。”
QPA3311 和 QPA3316 提供不同的输出配置,可满足各种节点和放大器的部署需求。
| 特性 | QPA3311 | QPA3316 |
| 电压 | 24 V | 34 V |
| 功耗 | 12.5 W | 18 W |
| 在 51 dB CCN 条件下的总复合功率(TCP) | 74 dBmV | 75+ dBmV |
| 频率范围 | 45 MHz - 1794 MHz | 45 MHz - 1794 MHz |
| 增益 | 23 dB | 23 dB |
| 封装 | SOT-115J | SOT-115J |
| 最佳用途 | 适用于高能效且对线路终端性能要求高的设计 | 适用于需实现最高下行传输性能的高输出节点 |
QPA3311 和 QPA3316 这两款产品均采用 Qorvo 成熟的 GaN25 工艺制造,并在公司位于德国纽伦堡的世界级工厂生产。
作为HFC架构解决方案的技术领导者,Qorvo 持续扩展其 DOCSIS 4.0 产品组合,为客户提供业界最全面的混合放大器、单芯片微波集成电路(MMIC)、控制产品及均衡器,助力实现灵活的网络设计和快速、可扩展的升级。如需了解更多信息,请访问Qorvo 宽带接入的官网页面。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)提供各种创新半导体解决方案,致力于让我们的世界更美好。我们结合产品和领先的技术优势、以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo面向全球多个快速增长的细分市场提供解决方案,包括汽车、消费电子、国防/航空航天、工业/企业、基础设施以及移动设备。访问 cn.qorvo.com,了解我们多元化的创新团队如何连接地球万物,提供无微不至的保护和源源不断的动力。
|
Qorvo 媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。