美国北卡罗来纳州格林斯巴勒,2025年5月13日 – 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo® (纳斯达克代码:QRVO)今日宣布拓展其 QPG6200 产品组合,全新推出三款 Matter 系统级芯片(SoC)。此次扩展的产品系列具有超低的功耗,并采用 Qorvo 独有的 ConcurrentConnect™ 技术,可为智能家居、工业自动化和物联网市场提供强大的多协议支持功能和无缝互操作性。
这三款全新的 SoC 与此前发布的 QPG6200L SoC 同属 QPG6200 产品家族,QPG6200L 目前已与多家领先的智能家居 OEM 厂商合作量产,通过采用高能效架构和 ConcurrentConnect 技术,可真正实现 Matter over Thread、Zigbee 和低功耗蓝牙®的并发运行。紧凑型QFN40封装可提供高达20 dBm的发射输出功率,支持广泛的高性能智能家居应用。这一统一平台确保了全系列产品均具备高效可靠的多协议连接能力。
Qorvo 副总裁兼连接系统事业部总经理 Marc Pegulu 表示:“我们非常高兴能够通过全系列 QPG6200 产品来扩展我们的 Matter 解决方案,涵盖从网关到传感器在内的全套智能家居设备,能够大幅提高客户产品的性能并加快其产品的上市进程。”
QPG6200 全系列产品均可通过软件配置发射功率,以满足全球法规要求。每个型号都经过优化以最大限度降低功耗,进而确保在电池供电和能量采集等广泛应用中实现领先的能效表现。全系列产品均具备新一代 Matter 功能、内置安全特性和超低功耗运行能力。下表列出了各个型号的主要差异:
| Qorvo 产品型号 | QPG6200J | QPG6200L | QPG6200M | QPG6200N |
| 适用地区 | 全球 | 欧洲/亚太地区 | 全球 | 欧洲/亚太地区 |
| 器件 | 引脚数少,占用空间小 | 引脚数少,占用空间小 | 与 Wi-Fi 共存 | 与 Wi-Fi 共存 |
| 主要应用 | 智能照明、网关、智能传感器、恒温器 | 智能照明、开关、恒温器 | 网关、智能照明、恒温器 | 网关、恒温器 |
| 最大 Tx 功率 | 20 dBm | 10 dBm | 20 dBm | 10 dBm |
| 通用输入/输出端(GPIO) + 模拟输入/输出端(ANIO) | 20 + 2 | 21 + 2 | 28 + 4 | 29 + 4 |
| ADC | 1x 16-bit ADC |
1x 16-bit ADC 1x 11-bit ADC |
2x 16-bit ADC |
2x 16-bit ADC 2x 11-bit ADC |
| 封装 | QFN32 | QFN32 | QFN40 | QFN40 |
| 尺寸 | 4 x 4 x 0.85 mm | 4 x 4 x 0.85 mm | 5 x 5 x 0.85 mm | 5 x 5 x 0.85 mm |
QPG6200L 开发套件现已上市,全系列将于今年第三季度量产。欲了解关于ConcurrentConnect 技术和 Qorvo 创新型超低功耗无线数据通信控制器的更多信息,请访问 Qorvo 官网的低功耗物联网解决方案页面。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)提供各种创新半导体解决方案,致力于让我们的世界更美好。我们结合产品和领先的技术优势、以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo面向全球多个快速增长的细分市场提供解决方案,包括汽车、消费电子、国防/航空航天、工业/企业、基础设施以及移动设备。访问 cn.qorvo.com,了解我们多元化的创新团队如何连接地球万物,提供无微不至的保护和源源不断的动力。
|
Qorvo 媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。