美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市 – 2022 年 1 月 6 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日推出首款覆盖 5.1 GHz 至 7.1 GHz 频段的宽带前端模块 (FEM), 用于CPE。Qorvo的新宽带QPF4730可以为Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E企业的解决方案提供全频支持。
在前几代Wi-Fi路由器中,由于现有解决方案的窄带性质,每个无线电被固定在一个特定的频率上。为了实现宽带操作,制造商目前必须放置一个5GHz前端模块、一个6GHz前端模块和开关元件。QPF4730灵活地提供全面的高频段支持,同时减少Wi-Fi 6E升级所需的电路板空间。这提高了整体系统的性能、容量和灵活性。
在前几代 Wi-Fi 路由器中,由于可用器件的窄带特性,无线电的工作频率都是固定的(2.4、5 或 6 GHz)。目前,制造商必须使用一个 5 GHz 前端模块、一个 6 GHz 前端模块和两个开关,才能在不同无线电之间切换。Qorvo QPF4730 只需单个 FEM 就能支持整个高频带宽,从而简化了 Wi-Fi 6E 所需复杂 MIMO 调制机制和架构的设计。
Qorvo技术营销总监Tony Testa说:"Qorvo最新的FEM经过优化,可以在5GHz、6GHz或两者上运行,以最大限度地提高系统容量和吞吐量,而这是现有 CPE 设计无法实现的。QPF4730 是新产品系列中的首款产品,该产品系列可满足 Wi-Fi 6E 信道的工作和架构灵活性要求,并将适用于家庭网关路由器和网状系统的解决方案。”
QPF4730提高了Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E架构的效率,并针对以太网供电(PoE)进行了优化,提高了服务质量(QoS)、范围和吞吐量。这一解决方案最大限度地提高了用户容量,并利用了全部可用频谱。它还使制造商能够设计出比当前网关更小的外形尺寸,以满足用户对更紧凑、更时尚、更高效设计的期望。凭借其扩展的频谱,Wi-Fi 6E提供更高的吞吐量,同时为家庭、校园和企业环境中的更多客户连接提供服务。
有关 Qorvo 解决方案、公告和会谈咨询的更多信息,请访问 Qorvo CES 2022 专题页面。
Qorvo 无线连接业务部是互连设备无线半导体系统解决方案的领先开发商,这些设备支持 Wi-Fi 以及物联网低功耗 ZigBee、Thread、Bluetooth® Low Energy 和 UWB。如需详细了解可实现更快连接(用于 Wi-Fi 6E 及以上系统)的 Qorvo 解决方案,请访问公司网站上的 Wi-Fi 创新资源中心。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。