美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市– 2022 年 6 月 9 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出 ACT41000-104-REF1,这是一款 GaN 功率放大器 (PA) 偏置参考设计,可加强 Qorvo GaN PA 的设计与测试。
GaN 器件是耗尽型 FET,运行时需要施加负栅极电压。在使用 GaN PA 的系统中,需要以特定的顺序进行偏置:提高漏极偏置电压之前,必须施加负栅极电压,以保护器件免受损坏。
Qorvo 的 ACT41000-104-REF1 内置可配置性,可实现多种 GaN PA 偏置并自动校准系统。它集成了功率 MOSFET 和电流数模转换器,方便器件精准检测 PA 静态漏极电流。此设计采用电源管理,对 GaN 偏置流程进行简化。
ACT41000 可在 4.5 到 40 V 的输入电压下运行;在 4 A 电流下,可生成最高达 24 V 的稳定可调的输出电压,变化幅度为 12.5 mV。ACT41000 带有评估平台和 GUI,可帮助客户调节输出漏极电压、静态和最大漏极电流、PA 器件电流,以及电压保护、开关频率和其他功能,从而优化 GaN PA 性能。
在用户接通系统电源后,将会自动执行此流程进行自动调试,防止因为老化或剧烈温度波动造成故障,因而可降低测试难度,提升自动化水平。ACT41000 内置可配置性,可为不同市场(包括卫星通信、5G、雷达等)内的各种 Qorvo GaN PA 提供偏置。
Qorvo 可编程电源管理产品高级主管 David Briggs 表示:“Qorvo 致力于为客户和供应商简化实际解决方案的设计和测试。这款全新产品集成了 Qorvo 功率产品与 GaN 产品组合,是我们产品组合扩展计划的一部分。”
Qorvo 是应用集成产品(如 ACT41000)市场的领军企业。观看视频教程,了解 ACT41000 如何经过专门设计从而与 Qorvo 行业领先的 GaN 产品进行集成。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。