QORVO GAN 功率放大器结合 MAXLIN 线性化技术,减小了无线电的功率、重量和体积

美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市 —— 2022年6月30日– MaxLinear Inc. (NASDAQ: MXL) 和 Qorvo (NASDAQ: QRVO) 今天宣布推出一项联合解决方案,旨在应对 32x32 和 64x64 大规模 MIMO 无线电在尺寸、重量和功耗方面的关键挑战。该解决方案支持高效功率放大器 (PA),减小了无线电的功率、重量和体积,使大规模 MIMO 无线电更加实用。此外,此解决方案在功耗和功率损耗方面为每个多元件无线电节省了数百瓦的功率。
MaxLIN™ 线性化技术与 Qorvo 的 GaN 高效功率放大器 QPD0011J Doherty 功率放大器(由 QPD0006 驱动)相结合,在 41.5dBm (14W) 功率下线路电源效率突破了 55.14% (ACLR < -51dBc and EVM < 3%),增益为 30dB,工作频率为 3.4GHz 至 3.6GHz,具有 2xNR100MHz 载波。
这种组合提高了无线电的整体功率效率,并通过减小散热器尺寸和宽松的热设计,使无线电设计更加紧凑。功率放大器采用全 1T/1R 射频前端参考设计进行测试,该设计采用 Qorvo 业界领先的发送和接收产品。两家公司将于 6 月 19 日至 24 日在丹佛举办的国际微波研讨会 (International Microwave Symposium) 的 3030 号展位上展示这项解决方案。
根据 Allied Market Research 的数据,2019 年全球大规模 MIMO 市场规模为 10.9 亿美元,预计到 2027 年将达到 157.9 亿美元,从 2020 年到 2027 年的复合年增长率为 35.3%。
Qorvo 基础设施与国防业务部门首席架构师 Gangadhar Burra 表示:“Qorvo 致力于打造可由客户直接部署的完整射频端到端解决方案。通过演示我们的高效放大器和完整的无线电前端,展现了完整的解决方案和 3GPP 合规性。Qorvo 很高兴与 MaxLinear 合作开发先进的无线电和线性化解决方案。”
MaxLinear 无线基础设施部门副总裁 Brendan Walsh 表示:“我们将客户的价值融入 MaxLinear 产品中。通过与 Qorvo 合作,共同打造更小、更节能的大规模 MIMO 无线电解决方案,将为客户带来优秀的解决方案,帮助他们应对现场和安装方面的挑战,并实现节能目标。
关于 MaxLIN 的更多信息:
MaxLinear 的最新线性化系统 (MaxLIN),加上配套的优化软件 MaxLIN Design Studio,可以为 GaN 功率放大器提供出色的效率和线性化性能。MaxLIN 技术包含波峰因子降低 (CFR) 和数字预失真 (DPD),为高度非线性功率放大器提供自适应线性化能力。
MaxLIN Design Studio CAD 软件可提供自动功率放大器表征和 DPD 协同优化。通过全自动闭环优化系统,可以将以往繁琐的功率放大器线性化任务从几个月缩短到几周。
有关 MaxLIN 线性化技术的更多信息,请访问: https://www.maxlinear.com/MaxLIN。
有关 Qorvo GaN 功率放大器的更多信息:
QPD0011J 是一款非对称的双路径分立式 GaN on SiC HEMT,采用 DFN 封装,工作频率为 3.3 GHz 至 3.6 GHz。每条路径中都有一个单级放大晶体管。QPD0011J 采用 Doherty 配置时平均功率为 16W,Doherty 峰值功率超过 100W。
QPD0006 是一款单路径分立式 GaN on SiC HEMT,采用超模压塑 DFN 封装,工作频率为 2.5 GHz 至 5.0 GHz。它是一款出色的单级晶体管,能够在 +48 V 电压下提供 13.5 W 的 P3dB。在 16.5dB 的 P3dB 压缩下具有出色的增益。
QPD0011J 和 QPD0006 组合在一块紧凑的参考设计板上,提供高达 55% 的驱动器和 Doherty 级组合效率,通过 MaxLin 线性化可获得 -51dBc ACPR 和 EVM 2.6%。完整的端到端射频传输线路效率为 54%。
此外,该功率放大器通过 Qorvo 1T/1R 参考设计进行演示,设计中采用了额外的前置驱动器和增益控制。它包括一个宽带宽的观察路径,用于向 MaxLIN 中的数字预失真提供反馈。还有一个完整的高增益接收器路径,包括 Qorvo 业界领先的 QPB9348 双通道低噪声放大器 (LNA),带有旁路开关。级联接收链噪声系数 (NF) 在高增益状态 (43dB) 下为 1.37dBm,在低增益状态 (26.6dB) 下为 1.46dB。该参考设计还包括用于偏置时序的控制电路和失去栅极电源时的安全关断功能。此外,TX PA_enable 支持 TX 和 RX 系列的 TDD 操作。
组合式 1T1R 参考板、QPD0011J Doherty 功率放大器和驱动器功率放大器板以及 MaxLinear 的 Matterhorn 收发器为 32 信道传输 mMIMO 应用提供了完整的演示解决方案。
点击此处了解有关 Qorvo GaN 优势的更多信息:https://www.qorvo.com/design-hub
点击此处了解有关 Qorvo 的更多信息:www.qorvo.com
关于 MaxLinear, Inc.
MaxLinear, Inc. (NASDAQ: MXL) 是一家领先的射频 (RF)、模拟、数字和混合信号集成电路供应商,产品面向接入和连接、有线和无线基础设施以及工业和多市场应用。MaxLinear 总部位于加州卡尔斯巴德。有关更多信息,请访问:www.maxlinear.com。
MxL 和 MaxLinear 标识是 MaxLinear, Inc. 的商标。此处出现的其他商标也分别归属于各自所有者。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。