美国北卡罗来纳州格林斯巴勒 – 2021 年 1 月 11 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO),今日推出针对基站基础设施部署(包括 5G 大规模 MIMO (m-MIMO))量身定制的高性能低噪声放大器 (LAN) 系列产品。Qorvo 的全新系列 LAN 外形小巧,兼具业界最低的噪声系数(2 GHz 时可达 0.3 dB)与出色的可靠性和可扩展性。
旗舰产品 QPL9547 LNA 采用 Qorvo 新一代增强模式赝晶型高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 工艺,可为蜂窝基站提供市场领先的噪声系数和更高的接收器灵敏度。这款 LNA 可实现内部匹配,采用 2 mm x 2 mm 紧凑型封装,为系统设计节省了空间。该产品系列中的其他 LNA(如 QPL9057、QPL9058 和 QPL9504)均经过优化,可提供 5G 无线基础设施所需的高增益和禁用引脚功能。
Mobile Experts, Inc. 首席分析师 Joe Madden 表示:“在 5G 网络中,上行链路是限制因素,而大规模 MIMO 使上行链路变得更加重要。同时具备低噪声系数和高动态范围是实现更大 5G 网络覆盖范围的关键。我们预计随着全球大规模 MIMO 的兴起,市场将需要大量此类 LNA 产品。”
Qorvo 高性能解决方案 (HPS) 业务部总经理 Roger Hall 表示:“利用新推出的第三代 LNA,我们的客户就能更轻松地设计和部署 5G 解决方案。该系列 LNA 有助于确保无缝、可靠的数据传输,从而促进全球客户需求。”
TQPL9547、QPL9057、QPL9058 和 QPL9504 现已量产,开始供货。
| 规格 | QPL9547 | QPL9057 | QPL9058 | QPL9504 |
| 频率范围 | 0.1 – 6.0 GHz | 0.6 – 4.2 GHz | 0.5 – 6.0 GHz | 0.6 – 6.0 GHz |
| 增益 | 19.3 dB | 22.8 dB | 18 dB | 21.5 dB |
| 噪声系数 | 0.3 dB @ 2.0 GHz | 0.54 dB @ 3.5 GHz | 0.6 dB @ 3.5 GHz | 0.7 dB @ 5.5 GHz |
| OIP3 | 39.3 dBm | 32 dBm | 36 dBm | 34 dBm |
| 封装尺寸 | 2 mm x 2 mm | 2 mm x 2 mm | 2 mm x 2 mm | 2 mm x 2 mm |
5G 网络的全球部署推动了 Qorvo 高性能射频解决方案组合的市场需求,包括 GaN 高功率放大器和 GaAs 前端模块 (FEM)。Qorvo 的 5G 产品组合能够提供基站制造商和网络运营商所需的效率、可靠性和尺寸,有助于实现提高容量和覆盖率的目标。此外,还可为新型 5G 智能手机提供完整解决方案,包括低频段、中高频段和超高频段 FEM;发射-接收模块; 以及支持创新设计、增强性能和缩短上市时间的天线控制解决方案。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。