美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市 – 2021 年 5 月 17 日– 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 创新解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)进一步扩展多重时间可编程 PMIC 系列,推出公司首款恒定导通时间 (COT) 可编程电源管理 IC (PMIC),在 3.8 x 3.8 mm 封装中具有 13个通道的电压轨和 25A 全输出功率。该产品灵活性强,尺寸更小,采用低静态电流 (LQC),可有效应对企业固态硬盘 (SSD)、虚拟现实头戴设备、安保摄像头和运动相机以及 AI 处理器等应用中的功率、性能和尺寸挑战。
Qorvo ACT88760 PMIC 允许设计人员在无需特殊软件或固件的情况下多次更改配置,从而加快企业类和电池供电消费类应用的上市时间。集成13 个通道的电压轨、1 个序列器和 10 个可根据不同功能进行配置的通用 IO (GPIO) 实现了行业领先的灵活性。这款创新型 PMIC 还包括 7 个使用集成功率 FET 的 DC/DC 降压转换器和 6 个低压降稳压器 (LDO)。所有这些均可通过 I2C 接口轻松配置。制造商可以实时调试设计和更改设置,无需更改任何外部元件。
Qorvo 可编程电源管理业务部门高级总监 David Briggs 表示:“Qorvo 将继续提升设计人员所需的灵活性。ACT88760 PMIC 在一个简洁紧凑的设计中提供最大程度的可编程性、功率效率和功能,这有助于客户实现企业类和消费类电子创新,扩增功能,延长电池使用寿命。”
ACT88760 现在开始供货,功能如下:
| ACT88760 |
|
Qorvo 的可编程电源管理业务部门面向主要增长市场提供电源管理和智能电机驱动的专业技术产品。其模拟和混合信号 SoC 组合提供可扩展的核心平台,适用于工业、商业和消费电子应用的充电、驱动和嵌入式数字控制系统。Qorvo 提供电源应用控制器® (PAC™) 和 DC-DC 电源管理产品,能够极大地改善系统可靠性,同时缩减解决方案尺寸、降低成本和缩短系统开发时间。如需了解更多信息,请访问 www.qorvo.com/powermanagement。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。