美国北卡罗来纳州格林斯巴勒 – 2020 年 9 月 17 日 - 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)日前宣布推出一款高性能n41子频段5G体声波(BAW)滤波器,适用于基站基础设施、小型基站和中继器等应用。Qorvo最新的BAW滤波器在紧凑的尺寸中融合了低插损的特点和出色的带外抑制性能。该产品现已上市,用于支持全球5G基础设施的快速部署。
Qorvo QPQ1298滤波器可为农村、城郊及人口稠密的城市地区提供5G高数据容量所需的更高频率和带宽。它覆盖2.515至2.674 GHz的频率,并具有大于45 dB的近频带衰减,可满足苛刻的Wi-Fi共存要求。QPQ1298采用紧凑的2 x 1.6 mm封装,易于组装。
Qorvo高性能解决方案(HPS)业务总经理Roger Hall表示:“这款同类最佳的BAW滤波器可立即供货,让我们的客户能够轻松而经济高效地快速推出Band 41频段5G;这也是Qorvo致力于支持n41以及其它全球5G标准(例如n77、n78和n79)的又一个实例。”
Mobile Experts, Inc.首席分析师Dan McNamara表示:“滤波一直是拥挤频谱中RF设计的关键要素,但由于Band 41较宽的带宽和与2.4 GHz Wi-Fi频段的邻接而尤其具有挑战性,因而需要采用低插损且具备陡峭带缘的高性能滤波器,以允许5G和Wi-Fi蜂窝工作频段的共存。”
QPQ1298 BAW滤波器现已量产,并具有以下功能:
5G网络的全球部署推动了对Qorvo高性能RF解决方案的需求,其中包括GaN大功率放大器和GaAs前端模块(FEM)。Qorvo的5G产品组合带来了基站制造商和网络运营商增加容量和扩大覆盖范围所需的效率、可靠性与紧凑尺寸;其还为新的5G智能手机提供完整的解决方案,包括低频段、中高端和超高频段FEM,以及收发模块和天线控制解决方案,从而获得创新的设计、增强的性能、更短的上市时间。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。