西班牙巴塞罗那–2019 年 2 月 27 日–移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,自 2018 年 1 月以来,Qorvo 已提供了超过 1 亿件 5G 无线基础设施元器件。Qorvo 广泛的 5G 产品组合包括面向 RF 收发前端的解决方案,使客户能够利用波束成形和大规模多路输入/多路输出 (MIMO) 基站来实现更大的数据容量和更宽的覆盖范围,并利用 6 GHz 以下频率实现室内穿透性。
新型 5G 网络的延迟性更低,数据容量更大,可支持虚拟现实/增强现实、车联网以及新型智能家居和物联网应用。
安装使用大规模 MIMO 架构的新型 5G 网络需要使用支持更高频率和更高集成度的新产品。Qorvo 广泛的 5G 解决方案产品组合包括与高功率处理开关集成的双通道低噪声放大器 (LNA)、高线性度发送前置驱动器以及最终极功率放大器 (PA)。Qorvo 适用于所有 6 GHz 以下 5G 频段的 GaN 基 PA 采用了完全集成的 Doherty 解决方案,可满足 5G 设备的更高频率、小尺寸、重量、功耗和热管理要求。
Qorvo 高性能解决方案总经理 Roger Hall 表示:“Qorvo 可帮助移动运营商轻松地提高其现有网络容量并过渡至 5G。我们在基于波束成形的大规模 MIMO 技术上的领先地位将在基站市场掀起一场革命,并将加快 5G 的发展。”
Qorvo 的氮化镓 (GaN) 技术具有业界领先的性能、效率和功率。因此,可传输容量更大的多个数据流,同时支持以快速且经济高效的方式实现 5G 网络。
目前,无线基础设施客户可获得的 Qorvo 新产品包括 QPB9337 双通道开关 LNA 模块、QPL9057 超低 NF LNA 以及 QPA3503 Doherty 功率放大器模块。
Qorvo 作为 3GPP 代表协助制定 5G 标准,并且与无线基础设施制造商、网络运营商、芯片组供应商和智能手机制造商密切合作,加快 5G 的发展。Qorvo 已协助完成了数十次 5G 现场试验,Qrovo 的 28 Ghz 产品还为 2018 年冬奥会的三星® 5G MIMO 演示提供了支持。
Qorvo 目前位于“解决 RF 复杂性”(Solving RF Complexity™) 的前沿,2 月 25 日至 28 日在巴塞罗那举行的 2019 年世界移动通信大会上,Qorvo 将演示业界领先的高级 RF 前端解决方案以及准 5G 和 5G 无线基础设施。更多信息,请访问 qorvo.com/5G。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。