美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市 – 2019 年 6 月 3 日 –移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天推出 MMIC 功率放大器,该放大器在 32-38GHz 频段提供超过 10 瓦饱和功率。市场上性能最强大的 MMIC 产品具有先进的可靠性和效率,支持客户在重要国防应用中实现性能目标,同时降低成本。
Qorvo 超可靠的碳化硅基氮化镓 (GaN-on-SiC) 技术为基础,10 瓦 TGA2222 提供 16dB 大信号增益、25dB 小信号增益以及大于 22% 的行业领先的功率附加效率。它以更小的芯片提供这种扩展的 RF 功率,减少了组件的尺寸、重量和数量,为雷达和电子战应用提供简单但强大的解决方案。
Qorvo 高性能解决方案业务部门总经理 Roger Hall 表示:“所有市场对更高数据速率的需求不断增加,这继续推动着对性能更好的 RF 解决方案的需求。凭借 TGA2222,Qorvo 将为 Ka 频段国防应用提供具有业界最高功率级别和带宽的突破性 MMIC。”
现向符合资格的客户提供 TGA2222,规格如下:
|
频率范围 |
32 – 38 GHz |
|
PSAT (PIN=24 dBm) |
> 40 dBm |
|
PAE (PIN=24 dBm) |
> 22 % |
|
功率增益 (PIN=24 dBm) |
> 16 dB |
|
小信号增益 |
> 25 dB |
|
偏置(脉冲) |
VD = 26 V,IDQ = 640 mA |
|
偏置 (CW) |
VD = 24 V,IDQ = 640 mA |
|
裸片尺寸 |
3.43 x 2.65 x 0.05 mm |
Qorvo 提供业界最大、最具创意的 GaN-on-SiC 产品组合,帮助客户显著提升效率和工作带宽。Qorvo 产品具有高功率密度、小尺寸、增益出色、高可靠性和工艺成熟的特点,早在 2000 年就开始了批量生产。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。