美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市 – 2019 年6 月 4 日 –移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布--Qorvo 放大器被用于近地轨道 (LEO) 卫星的遥测跟踪和控制模块中,该模块由 Syrlinks 开发。该卫星群的前六颗卫星由 Airbus OneWeb Satellites 设计,最近发射升空,为全球几乎所有地方提供网络连接。Qorvo 产品具有业界领先的可靠性和性能,减轻了卫星电力系统的压力,确保在发射和接收模式下都保持信号完整性。
两家公司的职能团队紧密合作,灵活分工,这是该项目取得成功的关键。Syrlinks 将 Qorvo RF 前端组件集成到符合航空要求的模块中,并为 Qorvo 产品提供产品定义和性能要求。Qorvo 提供产品应用、制造和测试支持。
选用的 MMIC 功率放大器基于 Qorvo 高度可靠和高效的 0.15 µm 氮化镓 (GaN) 工艺技术 QGaN15 而构建,支持高达 40GHz 的高频应用。低噪声放大器基于 Qorvo 的 90nm 砷化镓 (GaAs) pHEMT 工艺 QPHT09 而构建,其噪声系数达到行业最低水平。Qorvo 有近 100 种商业产品(芯片和封装选项)以这些工艺为基础。
Syrlinks 的首席执行官 Guy Richard 表示:“三年来,Syrlinks 一直投资研发与最新一代组件相关的 NewSpace 方法。开展这些工作需要与 Qorvo 等高性能和创新组件的制造商建立更牢固的关系。我们一直都在寻找性能和可靠性最佳的产品。”
Qorvo 高性能解决方案总经理 Roger Hall 表示:“Qorvo 的商业封装产品已经准备投入使用,可以承受严苛的航空环境。通过将强大的工艺技术和封装技术进步相结合,Qorvo 得以制造高功率器件,这些器件高度可靠,同时坚固耐用。”
Syrlinks 主要为航空、国防和安全应用提供无线电通信和地理定位子系统。它的 NewSpace 产品完全能够达到航空行业的新要求。Syrlinks 的遥测、跟踪和控制模块让 Airbus OneWeb LEO 卫星能够实施远程传感和监测,从而提供网络连接服务。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。