美国 德克萨斯州 达拉斯 - 一月 10日,2019 - ACT4530M是一款宽电压输入范围、高效降压DCDC转换器,可在CV (Constant Voltage Output)或CC (Constant Current Output)模式下工作。 ACT4530M基于ACT45290M而设计,支持12V汽车应用中最新的快充算法,包括QC2.0、Apple、Samsung和BC1.2协议。 此外,ACT4530M还有一个可选输入引脚,可接受支持USB-PD控制的三态输入。
ACT4530M在恒流调节时,可以设置精确的输出电流限制,以满足MFi规范。输出电流可以达到3.0A,在125KHz开关频率下。ACT4530M使用自适应驱动技术,可以实现良好的EMI性能,同时在满载时保持大于90%的效率,从而最大限度地减小CLA (Cigarette Lighter Adapter)点烟器适配器的设计尺寸。
ACT4530M可以实现全方位的保护,包括打嗝模式的短路保护、输出过压保护和热关断的温度保护。这使得工程师能够在最小的电路板中实现产品的安全设计。
该芯片已通过AEC-Q100认证,采用SOP-8EP封装,只需极少的外部元件即可实现方案。
了解更多关于ACT4530M的信息
https://www.qorvo.com/products/p/ACT4530M
Please visit www.qorvo.com/how-to-buy for additional contact and purchasing information.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Media Contact: |