美国德克萨斯州MIGDAL HAEMEK和德克萨斯州达拉斯3月19,2018 - 全球特种铸造业领导者TowerJazz今日宣布,采用TowerJazz的5232V功率SOI,开始生产active-semi®的高压集成马达控制器和驱动器PAC200技术(TS18SOI),解决电池供电和园林工具等新兴市场的问题。 TS18SOI工艺提供了卓越的隔离方案,可在更小的封装中集成多个电路,同时支持高达200V的电压。
TowerJazz的200V SOI平台提供了卓越的性能,例如通过深沟槽隔离减少了大量裸片尺寸,与标准代工产品中的结隔离相比,可实现50%面积缩小。 它还提供超过80V公共结隔离能力的超高电压支持,以及对ESD / EMC和闩锁的高抗干扰性,从而简化了首次成功的设计。 200V SOI平台可提供低至200V的负电压,而散装技术则低于负60V,此外,与结隔离相比,高温下的漏电低,以及快速开关能力(每纳秒数十个电压)。
TowerJazz的TS18SOI平台可用于广泛的模拟和高压应用,例如电机驱动器,家用和工业设备,电池供电的电动工具,电池管理系统,电动汽车(EV),超快GaN驱动器,工业电机控制器, 还有很多。 该平台也非常适合满足汽车高压要求(〜100V),适用于电机驱动器,DC-DC转换器,电池管理等应用。
“我们之所以选择TowerJazz的200V SOI工艺,是因为他们的制造质量和灵活性来定义我们设计所需的设备。 此外,通过使用他们的工艺,我们可以通过针对目标高压电池供电市场的PAC解决方案进一步实现优化的更小尺寸和更高效率,“active-semi®电源解决方案副总裁兼总经理David Briggs说。国际。
关于TowerJazz电源管理技术
TowerJazz电源平台采用密集数字图书馆和大量存储器(OTP和MTP)提供高集成度功能。 该技术拥有同类最低的Rdson开关功率晶体管,可支持从1.8V到100V的任何电压的高效率设计。 200V SOI和140V Bulk以及其他隔离方案可用于广泛的汽车需求并具有高可靠性。 TowerJazz提供更快的开关设备以实现更小的物料清单尺寸,并通过与领先的汽车客户合作来扩展技术平台。 TowerJazz已对至少两个地理位置不同的生产基地的所有主要电力管理流程进行了资格审核,以确保客户随时获得供货。
关于TowerJazz
塔式半导体有限公司(纳斯达克股票代码:TSEM,TASE:TSEM)及其子公司共同以全球特种铸造厂商领导品牌TowerJazz运营。 TowerJazz在消费电子,工业,汽车,医疗,航空和国防等不断增长的市场中生产新一代集成电路(IC)。 TowerJazz的先进技术由SiGe,BiCMOS,混合信号/ CMOS,射频CMOS,CMOS图像传感器,集成电源管理(BCD和700V)以及MEMS等多种可定制工艺平台组成。 TowerJazz还为快速准确的设计周期提供世界级的设计支持,以及向需要扩展容量的IDM和无晶圆厂公司提供转移优化和开发流程服务(TOPS)。 为了向客户提供多晶圆厂采购和扩大生产能力,TowerJazz在以色列(150mm和200mm),美国两家(200mm)和日本三家工厂(两家200mm和一家300mm)运营两家制造工厂。 欲了解更多信息,请访问www.towerjazz.com。
关于前瞻性陈述的安全港
本新闻稿包含前瞻性陈述,这些陈述有风险和不确定性。 实际结果可能与此类前瞻性表述预测或暗示的结果不同。 本新闻稿中包含的可能影响前瞻性陈述准确性或可能影响TowerJazz业务的风险和不确定因素的完整讨论包括在Tower最近向Forms 20-F,F提交的文件“风险因素”标题下-3,F-4和6-K,向证券交易委员会(“SEC”)和以色列证券管理局提交,以及Jazz最近向Form 10-K和10-Q提交的文件美国证券交易委员会。 塔和爵士不打算更新,并明确表示不承担任何义务更新本新闻稿中包含的信息。
Please visit www.qorvo.com/how-to-buy for additional contact and purchasing information.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Media Contact: |