美国 德克萨斯州 达拉斯 - 十一月27th,2018 - ACT88430是下一代ActiveCiPSTM 电源管理IC,它将一个4A降压变换器,三个2.5A降压变换器和三个LDO相结合,通过数字控制提供无缝且简便的排序,可调节保护功能和四个高度灵活的GPIO及一个专用的外部电源转换器控制引脚。 降压转换器支持DVS(动态电压调节),其步长为9.375mV至0.6V,可通过I2C接口进行控制,以优化系统的性能。
ActiveCiPSTM 系列产品允许系统设计人员无需更改PCB布局,仅通过使用IC专有的可编程逻辑来更改上电和下电顺序,输出电压,限流值和更多参数,以满足产品开发过程中不断变化的要求。还可以在具有不同电压和排序要求的后续设计中重复使用相同的电源管理解决方案。
“七个电源轨具有高度可配置性,可配置的DC / DC降压转换器和LDO也可用作负载开关,为设计人员提供更大的系统灵活性,”Active-Semi电源解决方案副总裁兼总经理Dave Briggs说。 “我们的多次可编程(MTP)逻辑可以更快响应客户的项目设计,节省设计时间,并通过重复使用简化物料清单,以优化系统成本和采购任务。”
紧凑型ACT88430采用40引脚,5x5mm QFN封装,可提供样品和批量生产。
欲了解更多信息,请访问:
https://www.qorvo.com/products/p/ACT88430
Please visit www.qorvo.com/how-to-buy for additional contact and purchasing information.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Media Contact: |