北卡罗来纳州格林斯巴勒市 – 2017 年 6 月 5 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo® (纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出新型体声波 (BAW) 滤波器,该系列产品可在智能家居和企业应用中大幅提高 Wi-Fi 的有效范围和覆盖面积。在美国联邦通信委员会 (FCC) 允许的范围内,这些产品可使工业、科学和医疗 (ISM) 频带的功率达到最高水平,从而为消费者、组织和互联网服务提供商提供更多的容量和更高的服务质量。
新型带缘和共存 Wi-Fi 滤波器采用 Qorvo 的 BAW 技术,可以解决多用户多输入/多输出 (MU-MIMO) 系统严苛的散热难题,而不会牺牲谐波合规和辐射性能。这对在分配的整个频谱上实现可靠的覆盖范围至关重要。同时,这些产品的尺寸也大幅减小,有助于设计师为家居和办公环境设计出更小、更具吸引力的最终用户设备。
Strategy Analytics 射频与无线组件部总监 Christopher Taylor 称,“在今年将出货的超过 15 亿部带 Wi-Fi 功能的智能手机中,很大一部分将能在采用 LTE B7、B38、B40 或 B41 频段的西欧、中国和/或北美地区使用。这些频段正好处于全球 Wi-Fi 频段 2,400MHz - 2,483MHz 的上下方,需要紧凑式低温漂移滤波器防止 Wi-Fi 与 LTE 之间发生干扰。Qorvo 滤波器可以非常有效地满足移动和用户端市场的需求。”
Qorvo 无线连接事业部总经理 Cees Links 表示,“Qorvo 已经出货 10 亿部蜂窝共存滤波器,这些滤波器都针对消费端用途和功率处理进行过优化。这些新型带缘和共存滤波器扩大了我们的产品阵线,可在高密度环境中带来最高的服务质量。Qorvo 为 Wi-Fi 网络 MU-MIMO 配置提供最紧凑、最高效的解决方案。设计师不再需要在性能和尺寸之间进行权衡,消费者可以在三倍于以前的范围内连接更多的设备。”
带缘和共存滤波器可以提高 Wi-Fi 系统的服务质量。借助带缘滤波器,系统可以在 Wi-Fi 频段内的所有通道中维持最高功率和容量。Qorvo 是 2.4GHz 带缘 BAW 滤波器的唯一供应商。共存滤波器将 Wi-Fi 信号与邻近的 LTE 信号相隔离,以避免发生干扰。在要求所有 Wi-Fi 通道达到最高功率并且需要 LTE 共存的情况下,可以同时使用两种滤波器。
Qorvo 面向用户端设备 (CPE) 的新型 BAW 滤波器包括:
| 885136 全球最小的 Wi-Fi/LTE 带缘 BAW 滤波器 | |
|---|---|
| 带宽:69MHz | |
| 频率:2.4GHz | |
| 封装:1.1 x 0.9 x 0.5mm | |
| 885128 Wi-Fi/蓝牙 LTE 共存滤波器 | |
| 带宽:79MHz | |
| 频率:2.4GHz | |
| 封装:1.1 x 0.9 x 0.5mm |
在夏威夷州火奴鲁鲁市 6 月 4-9 日举行的 2017 年国际微波研讨会 (#ims2017) 上,Qorvo 无线基础设施产品将在 1510 号展台亮相。如需了解有关 Qorvo 高性能 Wi-Fi 解决方案的更多信息,请访问:http://www.qorvo.com/products/integrated-modules/wifi。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。