美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市 - 2017 年 8 月 14 日 - 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出一款可供下载的免费计算器,支持多种 RF 匹配任务。RF 工程师可借助与众不同的 Qorvo MatchCalc™ 工具,快速匹配系统设计,无需连接复杂的模拟程序,从而加快设计速度,尽早将新产品投入市场。
MatchCalc 是 Qorvo 工具库的新成员。Qorvo 工具库旨在帮助移动应用、基础设施和国防领域的设计工程师加快工作速度,提高工作效率。高校学生在设计项目中也会使用这些工具。工具库中还有一款独一无二的计算器产品,称为“最大功耗降幅”(Maximum Power Reduction)工具,可用于载波聚合移动设备的设计。这些工具以及 Qorvo 的视频、博文、白皮书、电子书、框图和手册等设计资源均可在 Qorvo 设计中心获取。
MatchCalc 包含一组基本的 RF 设计工具,操作直观,将 S1P 或 S2P 文件与所需系统或参考阻抗匹配时,可提供理想的元件值。Smith Chart、Log Mag 和 K-Plot 功能可以实时调节。MatchCalc 工具令 RF 设计人员可以远程工作,一些性能和功能亦非其他可下载工具可比。如需下载 MatchCalc,请前往MatchCalc 下载页面,另有两支 Qorvo 指导视频,帮助您大致了解这款工具的各项功能。
Qorvo 的营销副总裁 Brandi Frye 表示:“我们的目的是减轻 RF 设计工程师的负担,帮助他们缩短产品设计时间。Qorvo 的设计中心提供各类新的工具、电子书、博文和教学视频。我们非常愿意与客户合作,帮助他们克服载波聚合、物联网或者 5G 研发部署领域的难题。”
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。