北卡罗莱纳州格林斯博罗 –2017 年 1 月 4 日讯 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)引进新的 5 GHz 和 2.4 GHz Wi-Fi 前端模块 (FEM) 系列,为更小、更节能的无线路由器、网关和其他家居联网设备铺平道路。七款新的 FEM 支持高带宽输出,兼顾低功耗、小尺寸和最大可靠覆盖范围。
5 GHz FEM 每条数据流的吞吐量超过 1.2 Gbps,数据速率足以支持新一代家居 Wi-Fi 应用,为消费者带来扩展可能性。其中包括 Quantenna 的真 8x8™ QSR10G Wi-Fi 平台 – 全球首个 802.11ac 10G Wave 3 Wi-Fi 产品系列。
Quantenna Communications 营销部高级总监 James Chen 表示:“我们一直与 Qorvo 合作,力求将创新 FEM 解决方案集成到我们的 QSR10G 平台,提供先进的 Wi-Fi 性能。这样住宅网关和无线接入点就能支持实时视频、数据、语音、IoT 等苛刻的应用以及其他服务。”
Wi-Fi 行业仍在继续发展,以解决日益增长的互联设备带来的更高吞吐量需求。包括手机和平板电脑在内,全球 Wi-Fi 消费电子 (CE) 设备出货量 2016 年预计达 24 亿台,占 CE 设备总出货量的 76%。
Qorvo 无线连接业务部总经理 Cees Links 表示:“我们新的 Wi-Fi 产品系列具有最高可靠吞吐量和最低功耗。这样,设计人员可以开发出更小、更有吸引力、功能更先进的家居 Wi-Fi 联网设备。”
新的 Qorvo FEM 支持最新一代 802.11ac 和 Wave 2 1024QAM 家居 Wi-Fi 产品,功耗比现今市面同类产品低 2 瓦特。这足以使一些 Wi-Fi 联网设备的风扇变得不必要,进一步降低功耗,减小尺寸。5 GHz FEM 现在提供样片;2.4 GHz 型号将在 2017 年一季度推出。下表总结了新 Qorvo Wi-Fi FEM 系列的规格。
| 产品 | 频率范围 (Min-Max GHz) |
Vcc (V) |
11ac Pout (dBm) |
功耗 (W) |
尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| QPF4519 | 5.150 - 5.925 | 5 | 23 | 1.4 | 5.0 x 3.0 |
| QPF4518 | 5.150 - 5.925 | 5 | 23 | 1.4 | 5.0 x 3.0 |
| QPF4518M | 5.150 - 5.925 | 5 | 23 | 1.4 | 5.0 x 3.0 |
| QPF4538 | 5.150 - 5.925 | 3.3 | 17.5 | 0.5 | 2.5 x 2.5 |
| RFFM4558 | 5.180 - 5.925 | 5 | 20.5 | 0.9 | 2.5 x 2.5 |
| QPF4219 | 2.412 - 2.484 | 5 | 23.5 | 1.7 | 5.0 x 3.0 |
| QPF4200 | 2.412 - 2.484 | 5 | 22 | 1.3 | 3.0 x 3.0 |
2017 年 1 月 5-8 日,内华达州拉斯维加斯 2017 消费电子展 (CES) 上,Qorvo 将展示公司新的 RF 连接解决方案产品组合。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
*策略分析《嵌入式 WLAN (Wi-Fi) CE 设备全球市场预测2012 – 2020 》(2016年7月)
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。