北卡罗来纳州格林斯巴勒市 – 2017 年 6 月 5 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo® (纳斯达克代码:QRVO)今天宣布推出新的 50V GaN-on-SiC 晶体管系列,该晶体管系列可以提高性能,增强功能,并加快任务关键型战术和公共安全电台的开发速度。这些晶体管针对宽带应用进行过输入匹配处理,并且尺寸小巧,可以实现尺寸更小的新一代通信设备。
Qorvo 基础设施与国防产品部总裁 James Klein 表示:“军人和应急响应人员必须通过多个通道进行通信,必须拥有可靠的数字、视频、GPS 等宽带访问能力——这一切都发生在极具挑战性的条件下。我们的新型晶体管可在三个不同功率水平下提供更高的电压,这一优势最终会转换成功能更强、容量更大、可靠性更高的电台。”
Qorvo 是 50V 宽带匹配 GaN-on-SiC 晶体管的唯一供应商。电压更高的晶体管具有多种关键优势,其中包括更大的输出功率,更小的电流损耗,更高的可靠性;系统设计中要求的此类晶体管数量也更少。另外,宽带匹配可以提高能效,从而为特种军用和应急设备打造出优化的电路板设计。Qorvo 的最新晶体管专门针对空间受限的任务关键型应用而设计,从军事和地面移动无线电通信,到航空电子、测试仪表,应用非常广泛。
| 产品型号 | P3dB (W) | PAE @ 1GHz | 频段 | 封装尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| QPD1004 | 25 | 73.2% | 30-1200MHz | 6x5 |
| QPD1014 | 15 | 69.5% | 30-1200MHz | 6x5 |
| QPD1011 | 7 | 60.0% | 30-1200MHz | 6x5 |
Qorvo 提供多种高功率和高频 RF 晶体管,包括 GaAs pHEMT 和 GaN HEMT,二者均提供裸片和封装两种形式。有关这些产品的更多信息,请访问:http://www.qorvo.com/products/discrete-transistors。
在夏威夷州火奴鲁鲁市 6 月 4-9 日举行的 2017 年国际微波研讨会 (#ims2017) 上,Qorvo 处于市场领先地位的 GaN 产品组合将在 1510 号展台亮相。如需了解有关 Qorvo 高性能解决方案的更多信息,请访问:http://www.qorvo.com/gan。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。