美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市 2017年10 月 9 日 ——移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布扩展其面向 Wi-Fi 网关、机顶盒、路由器、企业级接入点的 802.11ax 产品组合。集成模块和高级滤波器的高效率产品组合可改善 Wi-Fi 覆盖范围,帮助实现更小的终端产品,并降低消费者、服务提供商和制造商的成本。
Qorvo 无线连接业务部总经理 Cees Links 表示:“Qorvo 的先进解决方案旨在帮助客户利用 802.11ax 最大程度提高 Wi-Fi 容量和数据速率,同时降低成本。对于高性能 Wi-Fi 设备制造商,散热问题可能导致需要增加散热器和风扇,从而引起设计严重延迟及成本提高。我们的高效率产品组合可减少对热管理的需要,帮助客户设计出尺寸更小、更有吸引力且无内置风扇的产品。”
Qorvo 的体声波 (BAW) 滤波器允许所有 Wi-Fi 通道输出全部功率,帮助消费者在家中任何地方都能接收到可靠的 Wi-Fi 服务。这有助于削减支持成本,提高消费者满意度。Links 表示:“在运营商的所有服务呼叫中,大约 40% 与家庭 Wi-Fi 性能不佳有关。运营商的相关服务成本平均为 15 到 35 美元,此外还可能需要中继器/扩展器硬件。通过改善覆盖范围,运营商可以降低这种昂贵的出车维修和服务呼叫成本。”
Rethink Technology Research 首席执行官 Peter White 表示:“每家运营商都试图消灭家庭中的 Wi-Fi 死角,从而消除相关的客户关怀和帮助台成本。任何能够帮助解决这个问题的技术必定会获得市场的青睐,Qorvo 的 BAW 滤波器就是这样一种技术。”
802.11ax 将大幅提高网络容量,支持多达 8 个同步数据流,每个数据流速率最高为 1.2 Gbps,从而能以更高速度连接更多设备。Qorvo 丰富的 802.11ax 产品组合包括 2.4GHz 和 5GHz 前端模块 (FEM) 及 BAW 滤波器。该产品组合中的高能效 FEM 减少了与支持 Wi-Fi 设备中多路输入多路输出 (MIMO) 相关的散热问题,使制造商得以压缩产品尺寸和成本。Qorvo BAW 带缘和共存滤波器可改善 Wi-Fi 服务质量,防止相邻 LTE 频率干扰。
关于 Qorvo Wi-Fi 扩展产品组合的完整信息,请访问:http://www.qorvo.com/products/integrated-products/wifi。有关该产品组合如何增强 802.11ax 的更多信息,请参阅白皮书:http://www.qorvo.com/resources/d/qorvo-wifi-80211ax-whats-it-all-about-white-paper
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。