北卡罗来纳州格林斯巴勒市和俄勒冈州希尔斯伯勒市 – 2016 年 5 月 23 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出一系列适用于小型蜂窝基站的全新功率放大器 (PA),能够在 LTE/LTE-Advanced 网络上提升连接性、扩充容量并最大程度减少中断。
Qorvo 的最新系列小型 PA 面向分布式天线系统(即 DAS)。系统采用这些 PA 后将不再需要线性化或数字预调失真 (DPD) 校正,减少了系统复杂性。Qorvo 的八款全新 PA 覆盖 1.8-2.4 GHz 的 3GPP 频段,可实现引脚兼容。
Qorvo 无线基础设施业务部总经理 Sumit Tomar 表示:“多模式多频段小型蜂窝基站在尺寸、功率附加效率及 WLAN 和蜂窝频段之间的共存方面给 RF 带来了巨大的挑战。Qorvo 与客户紧密合作解决了这些 RF 挑战,从而开发出 PA、低噪声放大器 (LNA)、过滤器和双工器产品组合,以实现小型蜂窝基站的载波聚合,我们非常高兴在这些产品中添加全新多级 PA 系列。”
EJL Wireless Research LLC 总裁 Earl Lum 表示:“尽管移动运营商会继续部署室外宏蜂窝站点以增加容量,但无线行业正在向建筑内无线解决方案转变。LTE/LTE-Advanced 推动着公司办公室、医院、购物中心和其他企业客户端对扩展室内无线信号覆盖范围的需求。分布式天线系统 (DAS) 和载波级 OEM 小型蜂窝站点,如爱立信 Radio Dot、华为 LampSite、诺基亚 Flexi Zone 和中兴 Qcell,这些都是解决不断增长的建筑内无线覆盖范围/容量问题的关键技术。”
Qorvo 的多级 PA 集成匹配的低成本表贴封装,实现紧凑型系统设计。借助使用 20 MHz LTE 信号在 -47dBc ACLR 条件下实现的出色线性性能,TQP92xx 产品系列可提供 24dBm 的平均线性功率,TQP94xx 系列可提供 27dBm 的平均线性功率。所有列出的产品都已量产,即可供货。
| 封装 (dBm) |
1.805-1.88 GHz B3 |
1.93-2.0 GHz B2 / 25 |
2.01-2.17 GHz B1 / 4 / 10 / 34 / 66 |
2.3-2.4 GHz B30, B40 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | TQP9218 | QPA9219 | TQP9221 | TQP9224 |
| 27 | TQP9418 | QPA9419 | TQP9421 | TQP9424 |
Qorvo 的小型蜂窝产品将于 5 月 22-27 日在旧金山 IEEE 国际微波研讨会 (IMS) 839 展台上展出。Qorvo 还将提供广泛的无线基础设施和 DAS 解决方案产品组合,包括 PA、LNA、滤波器、开关、双工器和无线升压器/中继器。欢迎在展会上莅临 Qorvo 展位或使用 #IMS2016 和 #QorvoIMS 标签以在线方式与我们交流。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)是一家领先的移动、基础设施与航空航天/国防应用核心技术及RF解决方案供应商。Qorvo由RFMD和TriQuint两家公司合并而成,全球6,000余名员工致力于提供各类解决方案,把世界连为一体。Qorvo拥有业内最广泛的产品组合和核心技术,世界一流的ISO9001、ISO 14001和ISO/TS 16949认证制造设施,同时获得了美国国防部GaAs、GaN和BAW产品与服务‘可信来源’认证(1A类)。如需了解行业领先的核心RF解决方案,请访问 www.qorvo.com.
Qorvo is a registered trademark of Qorvo, Inc. in the U.S. and in other countries.
Qorvo 媒体联系人
Katie Caballero
IDP业务市场公关部
+1-972-994-8546
katie.caballero@qorvo.com
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。