达拉斯 - 11月19,2015 - (美国商业资讯) - Active-Semi,Inc.(www.active-semi.com)今天宣布通过ACT452x系列IC进一步扩展其大功率DC-DC电源管理IC产品组合,以支持USB Type-C,USB-PD和Qualcomm®Quick Charge™2.0 / 3.0终端产品和应用。 ACT4525 / 26 / 27 / 28和ACT4529 IC提供最高功率的36W的单芯片解决方案,并为客户提供成熟的交钥匙解决方案,缩短产品上市时间。 通过40%降低系统占用空间,并采用先进的USB自动检测和内置QC 2.0解码器集成功能,这些IC提供最低成本的解决方案。 集成电路的ACT452x系列还可以与额外的负载开关控制器配合使用,从而为终端产品提供增强的功能。 目标应用包括汽车充电器(CLA),移动和笔记本电脑应用以及与这些设备接口的外围设备。
DC / DC产品总监Hong Mao博士说:“我们对USB Type-C,USB-PD和Qualcomm®QC 2.0 / 3.0应用的可扩展和高效电源管理控制器产品组合的新产品感到非常兴奋。 。 “这些IC以及参考设计和评估套件大大加快了客户在快速增长的USB Type-C应用市场中的产品开发周期和市场发布。
Griffin Technology高级电气工程师Cameron Boone说:“Active-Semi新一代的ACT452x DC-DC转换器提供了高水平的集成,可以快速开发汽车充电解决方案,用于广泛的便携式设备充电市场。 “Griffin是这个市场的主要参与者,我们相信,Active-Semi的新一代转换器将为未来产品的开发提供独特的解决方案。”
欲了解更多信息,请访问 http://www.active-semi.com/usbc,或联系 sales@active-semi.com
Active-Semi®是一家跨国公司,拥有155专利授权和待批。 Active-Semi International Inc.是一家开曼群岛公司,由领先的风险投资公司,包括USVP,Tenaya Capital,LG和LDV Partners支持。 更多信息 www.active-semi.com
技领半导体联系人
Please visit www.qorvo.com/how-to-buy for additional contact and purchasing information.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Media Contact: |