达拉斯, - 8月4,2015 - (BUSINESS WIRE) - Active-Semi,Inc.(www.active-semi.com今天宣布进一步扩展其基于Power Application Controller™(PAC)的BLDC电机控制产品组合,增加PAC5223 IC,4新开发套件和固件解决方案。 PAC5223提供业界领先的性能,为3相无刷直流(BLDC)电机提供最低系统成本解决方案,最高可达72V。 此外,用于无传感器梯形和磁场定向控制(FOC)的新开发板和固件的可用性降低了开发成本,并为包括电动工具,园林工具,无人机,无线电控制汽车和通用在内的各种应用实现了快速原型设计。 BLDC应用程序。
“PAC5223 IC的高集成度,包括用于72相位控制的3V栅极驱动器,多模式电源管理器,可配置模拟前端,嵌入式ARM®Cortex内核以及Active-Semi的Total Hibernate Mode™和其他专利功能,可提供最小的系统设计以最高的系统效率,“Active-Semi副总裁兼总经理David Briggs说。 “我们对快速扩大的客户群感到兴奋,现在正在使用PAC5223进军生产。
在一个微小的6mm x 6mm QFN封装中,PAC5223 IC包含许多功能,可以增加客户价值。 输入功率小于20V可以直接连接到PAC5223,而输入高达72V的应用可以使用板载降压控制器,从而减少系统BOM。 此外,四个板载LDO进一步简化了系统电源管理。 这些复杂且高度可配置的功能使PAC5223成为终端应用的理想单芯片解决方案,如电动工具,园林工具,无人机,RC,空气移动系统和通用高压BLDC电机。
EP-HYDRA-X23-1和EP-HYDRA-X23S-1扩展了HYDRA-X评估套件系列,以实现PAC5223 IC的快速原型设计。 此外,EH-BLDCM1-1和EH-FOC1-1 HYDRA-X头以及Active-Semi的电机控制固件和调谐软件可以简化系统开发,使用感应式和无传感器FOC和无传感器梯形电机控制应用。 具有2cm x 3cm小尺寸的参考设计可用于3V的完整72相FOC电机控制。
PAC5223可从领先地区获得 分销商。 有关PAC产品,HYDRA-X评估套件,软件开发套件(SDK)和电机控制固件IP的更多信息,请访问 www.active-semi.com/pac.
关于Active-Semi Active-Semi®成立于硅谷的2004,总部设在德克萨斯州达拉斯,是数十亿美元电源管理和智能数字电机驱动IC市场的迅速新兴领导者。 该公司的模拟和混合信号SoC产品组合为工业,商业和消费类应用的充电,供电和嵌入式数字控制系统提供了可扩展的核心平台。 Active-Semi®优惠 电源应用控制器(PAC), 的DC-DC,AC-DC和 ActiveCiPS™可显着降低解决方案尺寸和成本,提高系统可靠性,缩短系统开发周期的产品。
Active-Semi®是一家跨国公司,拥有155专利授权和待批。 Active-Semi International Inc.是一家开曼群岛公司,由领先的风险投资公司,包括USVP,Tenaya Capital,LG和LDV Partners支持。 更多信息 www.active-semi.com
技领半导体联系人
Please visit www.qorvo.com/how-to-buy for additional contact and purchasing information.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Media Contact: |