芝加哥, - 2月25,2014 - (ATMEL) - Newark element14和Atmel今天宣布推出Atmel新的SAMA5D3 Xplained评估套件,这是一款基于微处理器设计的低成本快速原型设计和评估平台。
该主板基于Atmel基于SAMA5D3ARM®Cortex®-A5处理器的MPU,具有丰富的即用型连接和存储外设,以及Arduino屏蔽兼容的扩展接头,可轻松定制。 Linux发行版和软件包还可以实现快速的软件开发。 该板也是无头Android的完美目标。
“我们与Newark element14合作开发和制造该套件及其第一套扩展板,使所有社区的工程师能够构建需要快速原型设计和评估其MPU设计的应用,”微处理器高级市场总监Jacko Wilbrink说。 ,Atmel公司。 “提供诸如中档图形用户界面,电容式触摸功能,有线和无线通信,免费Linux发行版和QT开发人员套件等功能,我们为Xplained系列的这一最新成员感到无比自豪。”
“Atmel基于ARM Cortex-A5处理器的MPU可在各种设备和超低功耗下实现平衡,满足您的各种工业设计需求,”Premier Farnell首席技术官David Shen表示。 “这款新的Atmel Xplained套件,除了我们即将推出的扩展板之外,还将为SAMA5D3平台增加更多功能,对于专业工程师以及制造商,业余爱好者,教育工作者和学生来说都非常有用。在他们的主要工作之外。“
SAMA5D3系列是低功耗和小占位面积至关重要的可穿戴计算和移动应用的理想选择。
SAMA5D3 Xplained功能:
Atmel的Xplained硬件平台用于评估和快速原型设计
完全记录并随时可用的基于Cortex-A5的MPU解决方案
丰富的外围设备,特别是连接
USB电源(无需电源适配器)
灵活性 - 与Arduino兼容的连接器,使用户能够利用广泛的Arduino盾牌生态系统
开源硬件 - 所有设计文件可用; 易于在客户项目中重用
带有驱动程序的软件包和裸机开发人员的示例
Qt开发人员套件和Linux免费分发
SAMA5D3 Xplained的售价为USD $ 79,并将于3月中旬从Narni 2014在欧洲的Farnell element14,北美的Newark element14和APAC的element14发货。 产品的预注册可以在www.element14.com/sama5d3上完成。
新套件是Newark element14的最新解决方案,包括入门套件和完整开发板,包括最新版本和独家捆绑套件。 有关开发套件的更多信息,请访问。
“我们对嵌入式控制开发平台需求的加速感到兴奋,尤其重视我们与Atmel的持续合作,为其广泛部署的SAMA5和SAM9 MPU提供交钥匙电源解决方案,”Active-Semi销售和营销副总裁Mark Cieri说道。 。 “Atmel新推出的SAMA5D3 Xplained评估套件专注于使设计人员能够在广泛的基于客户MPU的应用中实现低成本,快速的原型设计平台,而我们的Atmel优化ACT8865和ACT8945A PMIC功率器件通过减小电路板尺寸发挥关键作用和设计的复杂性。“
关于Atmel
Atmel公司(纳斯达克股票代码:ATML)是微控制器,电容式触摸解决方案,高级逻辑,混合信号,非易失性存储器和射频(RF)组件的设计和制造的全球领导者。 凭借业界最广泛的知识产权(IP)技术组合之一,Atmel能够为电子行业提供专注于工业,消费,通信,计算和汽车市场的完整系统解决方案。
Please visit www.qorvo.com/how-to-buy for additional contact and purchasing information.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Media Contact: |