“Active-Semis解决方案将帮助我们提供更快的设计时间,减少PCB面积,提高可靠性,同时降低成本。”
NURENMBURG,德国 - 2月25,2014 - (BUSINESS WIRE) - ACTIVE-SEMI INTERNATIONAL Inc.和INELTEK GmbH在Embedded World 2014上宣布了一项有关分销ACTIVE-SEMI电源管理IC和数字电机驱动IC产品组合的新协议。 该协议涵盖了EMEA以及德国,英国/爱尔兰,意大利,俄罗斯和奥地利的市场。
多样化的欧洲市场需要高度竞争的电源管理解决方案,性能和灵活性都最高。 ACTIVE-SEMI提供模拟和混合信号SoC(片上系统),这些可扩展核心平台用于充电,供电和嵌入式数字控制系统,用于终端应用,如工业,商业和消费设备。 他们的组合包括 Power Application Controllers™, PMU, DC / DC,AC / DC和LED驱动器可显着降低解决方案尺寸和成本,同时提高系统级可靠性。
At 嵌入式世界2014,ACTIVE-SEMI在INELTEK展位(1展位,420展位)展示现场演示,包括:
具有电源应用控制器™的先进电机控制平台(BEMF无传感器,传感器,FOC)
带PAC5220的无刷直流电机
带PAC5250的高压ACIM和PMSM电机
Atmel SAMA5 XPLAINED评估套件PMIC(电源管理IC), ACT8865和ACT8945A,也在4A-220展厅的Atmel展位上展出
Qi认证的无线充电器解决方案与PAC5220WP IC
充电宝 和ACT28xx的二次电池充电SoC解决方案
“我们很高兴将ACTIVE-SEMI作为可靠的合作伙伴,向客户介绍广泛的集成电源管理产品。 他们的电源应用控制器™独特地集成到一个完整的系统级芯片中,传统上由MCU加上多个分立的模拟组件,“INELTEK首席执行官Bernhard Sonnentag说。 Sonnentag继续说道,“ACTIVE-SEMI的解决方案将帮助我们提供更快的设计时间,减少PCB面积,并提高可靠性,同时降低成本。”
ACTIVE-SEMI销售和营销副总裁Mark Cieri表示:“我们很高兴与INTELTEK合作,INTELTEK是电子元件的认可专业设计经销商。 Cieri继续说道,“INELTEK提供高水平的本地化客户关注和技术支持,以加速我们的欧洲增长。”
关于Ineltek GmbH
INELTEK GmbH多年前在25成立,现已成为欧洲市场上电子元件的顶级分销商之一。 该线路卡包括半导体,显示器和无源以及机电组件的领先供应商。 技术,设计导向的团队专注于客户的需求。 有关INELTEK的更多信息,请访问 www.ineltek.com. 关于Active-Semi Inc.
Please visit www.qorvo.com/how-to-buy for additional contact and purchasing information.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Media Contact: |