Active-Semi首席执行官Larry Blackledge表示:“我们为能够持续增长的平台,继续吸引我们的管理团队,为世界级管理人员提供高质量的服务。
SANTA CLARA, - 十月24,2013 - (BUSINESS WIRE) - Active-Semi今天宣布使用Active-Semis为Atmels ARM Cortex A5和基于ARM9的eMPU(嵌入式微处理器单元)提供参考设计解决方案 ACT8865和ACT8945A PMIC(电源管理集成电路)。 这种嵌入式解决方案具有很高的差异性,特别适用于智能手表,可穿戴设备,POS(销售点)和HMI(人机界面)等低功耗应用。 这些来自Active-Semi的交钥匙,高度集成的电源IC解决方案与Atmels eMPU平台方法非常吻合,可将设计周期时间缩短至80%,并实现最低待机功耗(2mW以下),这对于节省便携式应用中的电池寿命至关重要。
根据ARM eMPU高级产品营销总监Jacko Wilbrink的说法,与Active-Semi合作开发ACT8865和ACT8945A系列PMIC有助于进一步简化我们客户的系统设计,并减少80的功率元件数量。安全在Atmel公司。 这种方法支持我们在提高可靠性的同时降低嵌入式处理器平台解决方案的规模。
Active-Semis ACT8865和ACT8945A PMIC集成了基于Atmel eMPU的系统的完整电压调节器要求,包括3降压DC-DC转换器和2低压差(LDO)线性稳压器,同时为辅助客户提供免费的2额外LDO功能。 这些器件还包括预配置的电源轨排序,可消除分立式解决方案的相关设计复杂性。 ACT8945A还提供集成电池充电器和ActivePath电源路径管理,以有效管理电池充电。 两种产品都提供串行通信接口,用于配置和控制PMIC的操作。
我们看到高密度和高能效微处理器(如Atmels SAMA5和SAM9)的巨大市场机遇,它们正在推动一类新的消费和工业嵌入式应用,Active-Semi销售和营销副总裁Mark Cieri。 我们的ACT8865和ACT8945A器件经证明非常有价值,因为它们可以使电源解决方案的尺寸和总成本降低50%,但性能高于分立式替代品。
ACT8865和ACT8945A今天正在生产中。
Please visit www.qorvo.com/how-to-buy for additional contact and purchasing information.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Media Contact: |