圣何塞 - 1月25,2011 - Active Semi International今天发布了其正在申请专利的DC-DC转换器系列ACT451x的新成员。 该设备系列专用于iPad / iPhone / iPod汽车充电器,并提供完整的高效率解决方案,具有精确的电流限制,低待机功率和快速动态响应。 内置高压FET(场效应晶体管),ACT451x满足汽车应用中40V透明输入电压浪涌的要求。 该系列适用于为汽车媒体系统供电以及一般的DC-DC电源转换。
Active-Semi大功率业务部总监Shinya Murata说:“新的ACT451x突显了Active Semi的大功率产品的最新创新。 “由于ACT451x是专为iPad / iPhone / iPod汽车充电器定义的,因此它符合充电器的所有规格。 我们获得专利的输出电缆补偿保证电缆末端的5百分比电压调节。 集成的高性能解决方案不需要分立元件,并提供非常精确的电流限制。 正在申请专利的ActiveCC [有源恒流]技术消除了昂贵的,高精度的电流检测电阻以及相关的功率损耗的需要。 因此,它是高效率恒定输出电流或高精度电流限制应用的理想选择。
Salcomp(深圳)有限公司全球采购经理Jack Yin表示:“Active-Semi的新型DC-DC转换器是我们新产品需求的绝佳选择。”我们很高兴与他们的ActiveCC技术协助我们降低成本。 这使我们保持领先优势,同时保持我们的业绩。 我们对Active Semi产品能够实现的高功率效率持续印象深刻。“
永胜国际集团工程总监Joey Sainton表示:“ACT4513是我们最具创意的新设计的重要组成部分。 “转换效率,快速动态响应和低待机能力对我们尤为重要。 通过与Active Semi合作,我们能够实现我们的绿色计划,而不会牺牲性能。“
Please visit www.qorvo.com/how-to-buy for additional contact and purchasing information.
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Media Contact: |