远程监控您的家。了解奶奶何时需要额外的帮助。了解自己家里过去和现在的能源使用情况,通过移动设备即可一目了然。这些是 People Power 携手 Qorvo 提供的智能家居解决方案的部分实现方式,针对老年人生活方式、能源效率和家居安防。
Qorvo 和 People Power 拥有共同的 物联网 愿景,专注于提供对人类真正有意义的智能服务,从舒适性与便利性到安全与安防性,以及护理与健康。
People Power 提供三个智能家居选项:


People Power 总裁兼首席技术官 David Moss 表示:“我们与 GreenPeak(现属于 Qorvo)展开技术合作,他们作为行业的技术颠覆者,可提供前所未有的无线覆盖范围、电池寿命和可靠性。People Power 借此通过大型标志性品牌和服务提供商可提供更有吸引力和更有意义的服务。”
People Power 依靠 Qorvo 技术打造可靠、开放和低成本的住宅网络,提供:
利用 Qorvo 的各种 IEEE 802.15.4 和 Zigbee 超低功耗硅产品,实现智能家居应用,People Power 能够构建无线和免维护的解决方案,可使用电池供电运行十多年。此外,最新的 Qorvo 芯片可以组合并行运行的不同网络和配置文件层。
阅读新闻稿