美国陆军反炮兵雷达系统一探究竟Lockheed Martin 和 Qorvo 已合作十年,为美国军队的顶级系统创建了可信来源微电子技术。一个实例就是 反炮兵雷达 AN/TPQ-53 或 Q-53。迄今为止,已为美国陆军制造了 100 多套系统。
作为 AN/TPQ-36 和 AN/TPQ-37 的替代产品,Q-53 有源电子扫描阵列 (AESA) 雷达可探测来袭火箭和迫击炮,进行定位和分类,从而赢取时间进入掩体并予以反击。Q-53 率先进入战场且最后离开,具有很高的移动性,并且可以快速安装以实现反击、捕获目标。
Lockheed Martin 和 Qorvo 团队制造了 5 个 MMICS,用于 TR 模块天线相控阵雷达。AN/TPQ-53 反炮兵雷达系统由两部车辆组成。第一部卡车 Mission Essential Group 携带雷达天线和发电机;第二辆卡车 Sustainment Group 携带作战掩体和备用发电机。
制造可信来源技术为了制造这种安全的移动技术,Qorvo 的内部代工厂(一家 MRL 9 级工厂)为 Lockheed Martin 等重要合作伙伴提供美国国防部的 1A 级“可信来源”供应商认证。
Qorvo 为 Q-53 的 S 波段固态相控阵雷达提供 GaAs 解决方案。Qorvo 提供 集成装配和高度定制化的 RF 元件封装,支持完成各种任务,从覆盖这些频段的放大器和增益模块到衰减器和开关。
Qorvo 高性能解决方案业务部门总经理 Roger Hall 表示:“我们的代工产品采用相同的高精度工艺制造流程,确保拥有值得 NASA 信赖的可靠性和功能性。Q-53 是一个很好的范例,展示如何经济高效地进行设备原型设计、测试并投入批量生产,并具有长期可持续性。”