2025 年 6 月 9 日
设计一款可靠且节能的物联网产品,需要深入掌握射频(RF)技术、通信协议知识,谨慎挑选元器件,并进行严格的性能验证。为简化这一流程,并在开发的各个阶段为工程师赋能,Qorvo于2025年早春发布了三款功能强大的PC端计算工具。这些工具——晶振采购工具、能耗预算计算器和链路预算与覆盖范围计算器——让优化晶振选型、预测电池续航时间以及评估RF链路性能变得前所未有地简单。
接下来,让我们深入了解每一款计算器的功能以及它们如何助力您的下一个物联网设计。
1. 晶振采购工具:确保稳定振荡与精准频率偏移
为无线设备选择合适的32MHz晶振,对于确保其性能符合规格要求至关重要。该工具会检查数据手册中所列的晶振电气参数是否满足Qorvo的采购要求。它会计算(外部)负载电容以及成品生产测试中的测试限值;并能根据需求生成适用于高达125°C应用的频率校正查找表。此工具帮助设计工程人员节省时间,挑选出最适合其设计的晶振。
关键优势:
通过此工具,硬件设计人员可以自信地选择能够在各种工作条件下保持稳定和精准的晶振,包括全生命周期内的温度变化场景。

2. 能耗预算计算器:估算并优化电池续航时间
电池续航时间是物联网设备最为关键的指标之一。能耗预算计算器可帮助您根据不同的无线应用场景(如基于Thread的Matter/Zigbee休眠终端设备、BLE外设、UWB发起设备等),预测能耗和设备使用寿命。
关键优势:
通过可视化电流特征和总功耗,开发人员能够做出更明智的设计权衡,避免电池过早失效。

3. 链路预算与覆盖范围计算器:模拟RF链路并最大化性能
了解无线RF通信距离的极限及其优化方法,对于在不同环境中实现可靠运行至关重要。这款链路预算与覆盖范围计算器为您提供了一种简便的方法,可根据各种传播模型估算RF范围和链路裕量。
关键优势:
无论您是面向室内、城市环境,还是远程户外条件进行设计,这款工具都能助您充满信心地开展设计工作。
<
即刻开始使用
这三款计算器均为免费下载的PC应用程序,旨在为Qorvo物联网产品开发人员带来设计优势。您可以在Qorvo设计中心的交互式工具与计算器页面中找到它们。无论您是要优化RF性能、估算能耗,还是选择符合我们严格规格的元器件,这些工具都能帮助您更快地将强大、高效的产品推向市场。
需要帮助或想了解更多?请联系应用支持团队以获取专家协助。
了解有关本主题和其它Qorvo设计方案的更多信息,请访问Qorvo.com网站或联系技术支持。
关于作者
我们的作者在面向前沿技术开发及优化无线方案方面拥有丰富的专业技术知识。立足对客户需求和行业趋势的深刻理解,他们与Qorvo的设计团队紧密合作,推动创新,并提供支持行业领先产品的尖端解决方案。
感谢参与本文撰写的主要贡献者:David Schnaufer(技术市场经理)和Roy Lau(应用硬件工程高级经理)。
还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。