2026 年 3 月 23 日

    更智能的电源,成就更智能的可视门铃:开启家庭安防新纪元

    去年,“门廊盗贼”从超过5,800万美国人手中窃取了价值逾120亿美元的包裹。在智能家居时代,家庭安全已不再是奢侈品,而是必需品;可视门铃正是其中的核心所在。据Grand View Research数据,2023年美国可视门铃市场规模估计为4.18亿美元,预计到2030年将达到10.48亿美元。持续推动可视门铃的技术创新,对于为消费者提供便捷、易用的家庭安全防护至关重要。

    78%的消费者表示,便捷性是其购买智能家居设备的首要动因。安装耗时与简易程度对使用的便捷性有着最直接的影响,因此产品设计应力求采用非侵入式,即对租户友好。随着外设需求增加和热负荷加重,电池性能面临严峻挑战。所以,可视门铃中的现代电源管理IC(PMIC)必须包含故障保护和监控功能,以便用户能够及时进行预防性维护。

    最后,运动检测的灵敏度过高或过低都会影响可视门铃的性能。系统必须有效过滤过往车辆或野生动物等引发的误报,避免干扰用户对真实安全警报的关注——而这又依赖于门铃与用户移动设备之间稳定无缝的连接。因此,可视门铃面临独特的工程设计挑战:如何将摄像头、处理器、Wi-Fi模块、音频单元、传感器,和存储器全部集成于掌心大小的外壳内,同时兼顾电池供电、耐受极端温度,并保持“始终开启”?PMIC技术正是应对这些不断演进需求的关键所在。

    现代可视门铃的关键特性

    基础款可视门铃具备三种主要工作模式:常开待机监控、事件触发录制,以及实时双向语音通话。这要求为所有外设提供多路电压供电;电源必须保持稳定,以满足常开功能的需求,并应对视频录制和双向语音通话期间的峰值负载。大多数可视门铃通过家用线路直接提供的12VAC或24VAC供电,也可采用电池供电,或两者结合的方式。其中,电池供电和无线系统占据了超过55%的市场份额,这主要是因为它们便于租房者使用,且安装更为简便。随着人工智能(AI)的融入,热负荷和处理负荷不断增大,对更高效电源解决方案的需求变得尤为关键。

    近年来,视频处理技术持续创新。机器视觉技术通过减少误报或冗余警报,显著提升了用户体验。如今,具备竞争力的产品能够通过人脸识别技术识别个人身份,区分宠物和野生动物,追踪包裹何时被送达和从门口取走,以及识别车辆和配送卡车。毫米波雷达、环境光、超声波和红外传感器等技术提升了运动检测的精准度。音频采集和通信的改进也要求增加更多外设。对于生活在城市等嘈杂环境中的消费者而言,音频方向感知需要更多麦克风来提高降噪效果。

    A phone displaying an app for monitoring smart doorbell events

     

    事件触发型视频捕捉提出了关键的电源要求:PMIC必须在轻载条件下提供稳定供电,并在事件触发后迅速抑制运行过程中的瞬态波动。值得一提的是,多相电源方案在此具有显著优势;其通过交错切换各相位大幅降低瞬态效应和纹波,同时具备更优的热性能。此外,事件触发式操作还要求外设及其控制系统具备更低的静态电流,以最大化电池续航。许多现代PMIC已具备低功耗模式(LPM),可将静态电流控制在50µA以下。

    如前所述,可视门铃必须应对从酷热到极寒等可能存在的恶劣环境条件;鉴于加拿大预计将成为下一个增长最快的区域市场,这一问题尤为突出。因此,PMIC和处理器控制架构采用了更完善的故障保护及监控机制,以延长设备使用寿命。与移动应用程序的无缝集成使用户能够持续追踪设备状态——本质上就是针对热性能、电池问题、防盗保护等方面的远程诊断与维护。

    对于可视门铃而言,最后一个或许也是最为严格的电源要求便是其小巧的外形尺寸。PMIC不能成为其所供电外设的尺寸限制因素,更不用说电源解决方案自身可能所需的热屏蔽和热管理措施了。设备外壳内的空间十分宝贵,其价值不亚于可视门铃本应保护的包裹。

    云计算技术的进步为门铃外壳内部腾出了一些空间,因为部分处理任务以及大量的数据收集、存储都可以卸载并直接在移动设备上查看。此外,支持无线更新的功能也消除了拆卸或更换可视门铃的需求。不过,这要求设备具备稳定的互联网连接,无论是通过以太网还是Wi-Fi。在大多数家庭中,路由器的放置位置并不理想,无法覆盖到前门区域,因此Wi-Fi模块必须具备良好的接收灵敏度和低相位噪声。由于以太网线路通常不会铺设在门口,无线可视门铃必须能够在信号接收不佳的区域高效且安全运行。

    关于ACT88760

    Qorvo推出的ACT88760是一款新一代高度集成的PMIC,专为满足可视门铃及其它空间受限型物联网(IoT)设备不断演进的需求而设计,进一步推动家居集成化与智能化发展。以下是其框图及关键特性介绍:

    ACT88760 Figure 1

     

    ACT88760提供全面的电源轨支持,共有13个可配置输出,专为支持现代可视门铃或同类物联网设备的主要外设而设计。它集成了7个高效降压转换器——其中3个额定电流为4A,两个为3A,另外两个为2A——能够为AI处理器和无线模块等大电流组件带来有力支持。产品配备了6个低压差线性稳压器(LDO),包括两个高电源抑制比(PSRR)、800mA的LDO以及4个通用型400mA LDO,非常适合对噪声敏感的模拟与射频(RF)电路。其中两个LDO可重新配置为具有低导通电阻(RDS(on))的1.2A负载开关(LSW),足以灵活切换辅助负载。这种全面的电源轨支持使设计人员无需使用多个分立稳压器,显著简化了电路板布局,节省了宝贵的PCB空间。

    ACT88760在电源效率和可扩展性方面也表现出色,尤其适用于对电池寿命及热管理要求极高的设计。其4A和3A降压转换器支持并联运行,分别可提供高达8A和6A的总输出电流——非常适合具有突发模式或高负载活动的组件,如事件触发的视频处理器或具有方向感应功能的麦克风阵列。在低功耗模式下,该器件的静态电流可低至10µA,有助于延长待机和监控状态下的电池寿命,而其LDO的高PSRR则确保为敏感的模拟模块提供干净、无纹波的供电电压。

    为实现与日益智能化、互联化系统的无缝集成,ACT88760还配备了先进的遥测功能。通过I²C接口,可实现电压的实时配置、上电时序控制,及系统状态监控。11个多功能GPIO引脚支持多种系统级信号与控制功能,包括中断请求、电源就绪指示、唤醒/休眠切换、动态电压调节(DVS),以及LED驱动器控制。内置的可编程上电时序逻辑确保各外设按预设上电,有效避免浪涌电流对敏感元件造成损害。

    该器件在所有电源轨上均配备了完善的故障保护机制。这些机制包括过压保护、过流保护,和短路保护,以及热关断和预警功能,确保在极端温度波动下仍能安全运行。集成的诊断和故障报告功能还支持远程健康监测和预测性维护,有助于减少现场故障,延长设备使用寿命。

    尽管功能丰富,ACT88760仍采用超紧凑的3.78毫米 x 3.78毫米WLCSP封装,成为同级别集成度下体积最小的13轨PMIC之一。其所需外部元件极少,进一步降低了物料清单(BoM)成本,并简化了整体布局,有助于加快产品上市速度。与分立式解决方案相比,ACT88760可节省至少60%的电路板空间。总之,对于像下一代可视门铃这类高度集成、空间受限的设计而言,ACT88760是理想之选。

    结论

    可视门铃已从简单的运动探测器演变为基于AI、连接云端的安防枢纽。此类设备必须在超紧凑的外壳中集成更多功能,同时不牺牲性能,因此需要集成度更高、功率密度更大的PMIC。电源架构必须包含多个电源轨,以满足摄像头、机器视觉处理器、无线模块、麦克风,以及多种内部和环境传感器等不同外设的需求。热管理不仅要应对可能存在的恶劣环境条件,还必须足够强健,以应对事件触发功能带来的瞬时高电流。全天候连接和AI处理负载要求更高的电源效率和低静态电流,以减少充电周期,延长运行寿命。任何用于可视门铃中的现代PMIC必须全面解决上述所有挑战——这也正是ACT88760所提供的。

    随着外设的需求和处理负载不断增加,物联网设备的电源解决方案容量也必须相应提升。Qorvo新推出的ACT88911 PMIC能够满足更高功耗应用的需求——它共有19个电源轨:5个降压转换器、2个升降压转换器、2个升压转换器,和10个LDO/LSW。有关ACT88911电源架构和特性的更多详细信息,请参阅博客《更智能的电源,成就更智能的视觉:为SoC和AI处理器提供动力》。

    了解更多

    请访问Qorvo官网,探索ACT88760ACT88911产品页面;申请样片或获取技术资源,助力您的下一个设计方案。


    关于作者

    我们的作者在面向前沿技术开发及优化电源方案方面拥有丰富的专业技术知识。立足对客户需求和行业趋势的深刻理解,他们与Qorvo的设计团队紧密合作,推动创新,并提供支持行业领先产品的尖端解决方案。

    感谢参与本文撰写的主要贡献者:Jon Alejandro(模拟产品市场经理)、David Schnaufer(技术市场经理)和Michael Day(应用工程高级经理);他们的宝贵支持为我们的读者带来专业知识和反映行业趋势的最新信息。

     

    还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。

    Explore the Qorvo Blog

    关于作者

    Qorvo 博客团队

    一部分是技术,一部分是内容,一部分是战略——我们的小团队致力于连接您与Qorvo的最强大脑,为您带来有益、及时的见解。