2024 年 7 月 17 日

    专访 ERIC CREVISTON

    Qorvo 是物联网、Wi-Fi 和智能家居技术领域的领导者,利用 Matter™ 标准推动兼容性和互联互通。Matter™ 对于将智能设备统一在一个框架下,确保易用性和互操作性至关重要。Qorvo 连接与传感器事业部总裁 Eric Creviston 率领团队设想将超宽带(UWB)等技术与 Matter™ 集成,确保提高各种智能设备的安全性和准确性。作为用户数据保护的倡导者,Qorvo 也是安全联盟中的重要一员。展望未来,Eric 认为人工智能是物联网领域的变革力量,它将增强功能和用户体验,塑造一个互联的未来,每个设备都能安全、无缝地协同工作。

    在这里,Eric 与读者分享了他对互联未来的更多看法:

    Q: Matter™ 标准对于物联网设备兼容性的提升具有重大意义。 您能谈谈它在市场中的重要性和采用情况吗?

    Eric: Matter 不仅仅是一个标准,它正引发互联家居生态系统的一场变革。Matter 的最大优势在于其统一性,它让各式各样的智能家居设备可以在一个协调的框架下共存。消费者们使用着来自不同厂商的各种智能设备,而 Matter 能够确保这些设备之间无缝相互操作,因此其价值显而易见。在 Qorvo,我们看到业界采用 Matter 的势头良好。许多领先的制造商正将 Matter 模块集成到其互联设备中,超过 1000 款智能家居产品已经获得了认证。

    展望未来,智能家居设备不仅可以互相通信,而且可以相互协作。在这个生态系统中,从灯具到门锁,每个设备都能和谐地共同运行。这将打造一个统一、直观、真正互联的智能生活环境,让技术为用户服务。


    Q: Qorvo 如何看待超宽带 (UWB) 和 Matter 等各种技术的相互影响?

    Eric: 这些技术在各自的领域中都很重要,但如果能协同工作,就能创造出更高的价值。例如,UWB 可以提供精确的空间感知能力,使得无钥匙进入和设备定位等应用非常安全和准确。再结合 Matter 带来的互操作性和无缝通信,我们将拥有一个和谐的智能生活生态系统。在这个系统里,设备不仅可以彼此交互,还能理解相互的位置关系,从而为智能场景的自动化打开了大门。Qorvo 处于技术开发的前沿,赋能OEM厂商打造全方位的智能家居体验。我们的 Matter 开发套件和 UWB SoC 解决方案正在助力解锁智能生活的未来。

    Q: 物联网设备的安全格局如何演进?Qorvo 如何处理这些担忧?

    Eric: 确保物联网设备的安全是我们工作的核心。近年来,我们注意到网络威胁复杂性的持续增长。作为连接标准联盟 (CSA)、车联网联盟 (CCC) 和 FiRa 联盟的成员,我们很早就认识到人们对联网设备安全性的担忧日益增加。我们大力投入资源,确保从标准制定、设计流程、嵌入式硬件与软件到制造过程的各个环节和层面的安全,因为我们视安全性为推动物联网技术普及的根本驱动力。我们认为,只有当用户对网络、设备和个人数据的安全性充满信心时,智能家居、车联网和智能工厂才能真正发挥潜力。

    Q: 现在关于人工智能 (AI) 的讨论非常火热,您认为它会塑造物联网的未来吗?

    Eric: AI 有可能成为一种变革性工具。尽管现在人人都在谈论生成式 AI,但边缘和嵌入式 AI 更有可能改变我们的生活和工作方式。在设备端就能做出决策,这意味着可以实现快如闪电的响应速度、增强用户体验并降低云计算的运营成本。部署边缘 AI 还意味着用户的数据受到保护,因为信息从未离开过设备。在物联网背景下,AI 可以让设备学习用户行为,优化操作流程,甚至预测未来需求。

    以智能恒温器为例,有了 AI 的帮助,它不仅可以根据当前气温进行自动调节,还可以预测用户偏好、天气模式和能源使用习惯。随着 AI 和物联网的结合,我们很可能会迎来一个设备具备预测和自适应能力的未来。

    Q: 最后总结一下?

    Eric: 这些物联网技术、标准和人工智能的结合标志着互联家庭生态系统的发展进入了一个重要阶段。这为我们的客户及其最终用户带来了令人兴奋的机遇。为了帮助我们的客户打造安全、直观的物联网设备,Qorvo 致力于与塑造物联网未来的先进技术保持同步。

    关于 Eric Creviston: Eric 是 Qorvo 高级副总裁兼连接与传感器事业部 (CSG) 总裁。他负责 CSG 的市场、研发、设计中心、定价、销售和专业销售支持。

     

    还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。

    Explore the Qorvo Blog

    关于作者

    Qorvo 博客团队

    一部分是技术,一部分是内容,一部分是战略——我们的小团队致力于连接您与Qorvo的最强大脑,为您带来有益、及时的见解。