2025 年 10 月 20 日

    对话Qorvo公司Gernot Fattinger:为何RF滤波器的创新势在必行

    在Qorvo,我们始终以引领高性能RF滤波器技术领域而深感自豪,这一殊荣,是我们日复一日不懈努力而赢得。随着频谱愈发拥挤,设备愈发小巧且复杂,滤波器必须在更小的空间内实现比以往更出色的性能。

    我们与全球运营技术副总裁Gernot Fattinger展开对话,探讨Qorvo如何突破滤波器创新的边界,以及这对各行业客户的重要意义。他传递的信息十分明确:滤波器无处不在,创新势在必行。

    问:射频(RF)滤波器为何在当今无线世界如此重要?

    Gernot: 声学滤波器——具体而言,体声波(BAW)和表面声波(SAW)滤波器——对于几乎所有500MHz以上的无线通信都至关重要,涵盖从智能手机、Wi-Fi网络,到雷达和超宽带(UWB)应用等各个领域。

    滤波器能够隔离并塑造信号,使设备实现更快速、更可靠且更高效的连接。如今的高端智能手机内部集成了近100个滤波器;Qorvo的产品全面覆盖低频、中频、高频及超高频段,甚至包括Wi-Fi和UWB模块。当然,滤波器的应用远不止于移动设备。它们对于打造强大的国防通信、航空航天、5G基站、物联网,以及新兴的无线应用,同样不可或缺。

    问:Qorvo的滤波器技术有哪些最新创新成果?

    Gernot: 最大的突破之一是我们的第七代体声波(BAW)技术,也称为GEN7 BAW。GEN7摒弃了先前uBAW设计中使用的腔体结构,这是在不影响性能的前提下缩小尺寸的关键一步。GEN7 BAW的平均尺寸比上一代缩小30%,且具备更强的功率处理能力,同时还简化了在紧凑模块中的集成。简而言之,我们找到了一种消除腔体的方法,甚至可以将连接点直接置于谐振器上方。正是这种创新,推动着我们为客户提供所需的高性能。

    问:在低频领域,公司在是否也有创新?

    Gernot: 当然。虽然BAW技术在高频段仍是主流选择,但SAW滤波器在1.5GHz以下的频段,尤其是在低频段应用以及一些特定的中频段频率中,发挥着至关重要的作用。这正是我们全新低损耗谐振器声表面波(LRT-SAW)技术引领潮流的领域。相比传统的温度补偿型SAW(TC-SAW)等旧有平台,LRT-SAW技术在性能上实现了显著跃升。LRT-SAW带来更陡峭的过渡带和更高效的滤波——当更多设备竞争低频段频谱,这正是客户迫切需要的特性。我预计,LRT-SAW将成为低频段应用的首选解决方案和未来集成模块中的关键组件;以及Qorvo产品阵容中的下一颗璀璨明珠。

    探索表面声波(SAW)和体声波(BAW)技术,以及温度如何影响滤波器性能;了解多路复用器和天线复用器如何助力工程师打造更复杂的下一代无线解决方案,并揭示RF滤波器如何助力众多无线设备和谐共存的奥秘。

    立即下载电子书


    问:Qorvo在滤波器研发方面的独特之处体现在哪里?

    Gernot: 拥有自主的BAW和SAW滤波器技术,带来的不仅仅是性能上的优势——更是一种战略优势。我们是美国唯一一家同时生产SAW和BAW滤波器的企业,而且这种自主可控的技术能力,赋予我们在模块设计与集成方面无与伦比的灵活性。

    这一点如今比以往任何时候都更加重要,因为未来的趋势在于高度集成。过去由几个独立部件组成的系统,如今已演变成高度集成的前端模块。不久的将来,每部手机都将配备一个完全集成的RF前端模块,涵盖所有频段并集成所有滤波器。

    结语

    RF滤波器虽小,影响力却极为深远。在Qorvo,我们的研发团队已经在开发面向五年后的技术——这些创新将为2030年乃至更远未来的终端产品提供动力。我们致力于通过世界级的技术、深度的集成能力,以及在每个频段上的不懈创新,帮助客户保持领先地位。无论您是在制造智能手机、国防系统,还是下一代物联网设备,Qorvo的滤波器都能为未来的发展提供强大支持。

    探索表面声波(SAW)和体声波(BAW)技术,以及温度如何影响滤波器性能;了解多路复用器和天线复用器如何助力工程师打造更复杂的下一代无线解决方案,并揭示RF滤波器如何助力众多无线设备和谐共存的奥秘。

     

    还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。

    Explore the Qorvo Blog

    关于作者

    Qorvo 博客团队

    一部分是技术,一部分是内容,一部分是战略——我们的小团队致力于连接您与Qorvo的最强大脑,为您带来有益、及时的见解。