2024 年 9 月 23 日
试着回想一下,有没有哪一刻您没有使用过任何类型的电机?从家中的吊扇到汽车的车窗,再到医院里精密的手术器械——电机已成为现代技术的基石,消耗了世界上一半以上的电力。提高能效可以显著降低全球电力需求,而性能最佳的电机则配备了智能控制。
Qorvo公司应用工程师José Quiñones在其2024年的白皮书《无刷直流电机及其驱动器的设计挑战与注意事项》中,深入探讨了无刷直流(BLDC)电机所面临的挑战及其具备的优势。“电机的使用已有100到150年的历史。”José说道,“最初它们非常简单,只需连接到电源即可工作。然而,这并不是执行电机驱动任务的最有效方式,因此您可以想象在过去的一个世纪里,对这些电机提出了怎样的要求。它们不得不变得更加复杂,控制它们的设备也是如此。”
“在过去的12年里,我们一直致力于将电机控制集成到单个芯片中,以使应用更加紧凑。这样做还可以节省成本。有些应用确实需要较小的空间占用,比如电池驱动的电钻;其所有的可用空间基本上就在您的手掌大小之内。这就带来了许多设计上的挑战,但如果您能克服这些挑战,也将获得诸多益处。”
设计挑战
BLDC电机的优势
高效能
使用寿命长
Qorvo的BLDC电机控制解决方案
José表示,为充分利用这些优势,必须有一种方法来控制电机的不同电气参数。“这一切都需要大量的细致调整,这正是电机控制器发挥作用的领域。在这种情况下,我们提供的电机控制器内置了实现所需智能的微控制器。”
Qorvo带来集成解决方案,以解决BLDC电机控制的挑战。其推出的PAC5xxx系列电源应用控制器™(PAC)集成了BLDC电机控制所需的所有必要功能:

PAC系列简化了BLDC电机的实施,确保了各类应用中的高性能、高效率和可靠性。
“为了安全起见,我们开发了一条新的驱动器产品线,具有以下两大特点。我们将这些安全措施从软件层面转移到了硬件层面。借助硬件实施方式,可以快速停止电机,并通过硬件而非固件来禁用功率级。这确保了潜在的固件故障不会干扰和危及安全性。这种冗余性提高了安全性;特别对于某些安全至关重要的电动工具;例如,电锯!”
BLDC电机尽管初始成本高、结构复杂,但却具有无与伦比的效率、使用寿命和性能优势。利用Qorvo PAC系列等集成控制解决方案来克服设计挑战,各行业都可实现显著的节能和运营改进。“我们的工具让设计师的工作变得更加轻松,”José如此说道。
了解更多信息,请参阅José的白皮书《无刷直流电机及其驱动器的设计挑战与注意事项》。
还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。