2023 年 4 月 6 日
捷克裔加拿大环境科学家 Vaclav Smil 曾说过:“协作和增强是创新的基本原则。”Qorvo 的 3 名新员工受到这些原则的启发,在去年年底登上了丹麦的全国性舞台。年轻的设计工程师 Lauge Føns Dyring、Kasper Bruun Olesen 和 Jakob Brask 曾作为硕士实习生在 Qorvo 的丹麦设计中心实习,他们在实习期间撰写的论文获得了 丹麦工程协会 (IDA) 颁发的 Connect Student 奖。
这篇引起 IDA 关注的论文是 为手机设计高效的集成功率放大器。在这三位设计工程师的提名过程中,他们得到了奥尔堡大学一位教授的赞扬,这位教授写道:“这 3 名丹麦候选人开展的这个硕士项目以提高集成射频 (RF) 功率放大器 (PA) 的效率为中心,这是为先进的 5G 和 6G 手机打造的最具挑战性的设计规范。该项目是奥尔堡大学和 Qorvo 在 2021 年至 2022 年的两个学期 (50 ECTS) 内开展合作所取得的成果。”

在 5G 领域实现更高的能效相当具有挑战性,长期以来,Doherty 放大器(1936 年由贝尔电话实验室公司的 William H. Doherty 发明)一直用来实现效率目标。Doherty 放大器使用两个放大器来优化整体 PA 性能。载波放大器(主)处理低功率区域,而峰值放大器(辅)处理高功率区域。传统 B 类放大器可在高输入信号电平上进行削波。而 Doherty 放大器在一个整体放大器中使用两个放大器电路,以适应不同的信号电平,因此能够适应具有高峰均功率比的信号。通过这种方式,该放大器可实现高线性度,同时保持良好的功率效率。然而,在 Lauge、Kasper 和 Jakob 之前,很少有人尝试完全集成 Doherty 放大器的功能。
现代手机功率放大器必须非常小巧,传统的Doherty 放大器需要笨重的四分之一波长传输线。在宽带宽时具有良好的线性度至关重要,Doherty 配置往往为窄带,一般是非线性的。这个三人团队接受了这项挑战,将 Doherty 功能制作为集成电路。Kasper 表示:“记住,我们并没有成功解决所有这些问题。但我们提出了一些潜在解决方案,Qorvo 的众多高水平 PA 设计人员正在对这些解决方案做进一步研究。”
Kasper 继续说道:“我们在工作中专注于设计出色的功率放大器,解决随之而来的所有挑战。功率放大器的设计并不简单,我们对优化设计的关注让我们一直到项目临近结束时,才意识到结果是非常好的。这对我们来说是一个非常大的惊喜,不仅论文获得满分,还赢得了丹麦全国电信领域最佳论文奖。我们从未想过会取得如此大的成功,我们只是想尽可能设计出最好的放大器。”

该晶圆代表的是由 Lauge Føns Dyring、Kasper Bruun Olesen 和 Jakob Brask 设计的荣获 IDA 大奖的作品。
IDA 成员每年都会开会讨论电信领域的最新趋势和发展。IDA Connect 奖面向丹麦或外国公司、组织、团队或个人,旨在表彰他们的工作为丹麦电信的发展和应用起到了全新的推动作用。该奖项还包括一个学生成就类别。去年 10 月,Kasper、Jakob 和 Lauge 荣获该奖项,不久之后,他们加入 Qorvo 丹麦公司模块集成团队,担任设计工程师。
Lauge 表示:“我们三人的合作非常密切。我们已经相识多年,在新冠疫情封控期间,我们在一位同事的家里一起工作了很多天。我们从起床就开始工作一直要忙到我们睡觉,就连吃饭都是一边吃一边工作,我们只会留一点散步的时间。这对我的职业生涯起步起到了巨大的推动作用,同时也让我能够专注于为射频行业做出贡献。”
Lauge 表示:“我们三人的合作非常密切。我们已经相识多年,在新冠疫情封控期间,我们在一位同事的家里一起工作了很多天。我们从起床就开始工作一直要忙到我们睡觉,就连吃饭都是一边吃一边工作,我们只会留一点散步的时间。这对我的职业生涯起步起到了巨大的推动作用,同时也让我能够专注于为射频行业做出贡献。”
这 3 名工程师表示,能被提名为丹麦的优秀学生,现在还能为世界上备受尊敬的领先半导体公司工作,这令他们自豪不已。“一想到我将在 Qorvo 继续学习,就令我兴奋不已,而且我坚信我将从最优秀的同事身上汲取经验,有所收获。”Jakob 如此说道。
您将了解以下内容:
Qorvo 实习计划
无论是帮助火箭进入太空、使智能手机更加智能,还是连接物联网,我们的实习生通常都会对这些领域的相关技术产生直接影响。 了解 Qorvo 实习计划。