2026 年 1 月 7 日

    如何为电动及园艺工具选择BMS和电机控制器

    电动与园林工具市场正经历一场重大转型,朝着更智能、更安全、更互联的产品方向发展。在无绳化便利性、自动化,以及能效需求不断增长的推动下,工具制造商正在寻求紧凑且高度集成的解决方案,以在将设计复杂度降至最低的同时,最大化产品性能与可靠性。Qorvo在电机控制和电池管理领域的系统级技术,助力多个市场领域实现新一代智能、自主,且用户友好的工具。

    本文将探讨Qorvo电池管理系统(BMS)如何支持中压范围内的多种电池化学体系,实现快速充电与更长的电池寿命。同时重点介绍Qorvo电机控制器如何提供园艺工具所需的高扭矩,使其能够应对严苛工况与复杂地形。

    市场与应用格局

    电动及园艺工具市场正快速扩张,全球营收预计将从2022年的370亿美元攀升至2032年的540亿美元。无绳工具作为增长最快的细分领域,目前出货量占比已超过60%,预计到2032年销售额将翻一番。电钻和起子机预计将占销售额的34.5%,而电池驱动户外设备的需求持续加速,推动电池应用的强劲增长。

    Qorvo如何将设计难题转化为优化方案

    电动及园艺工具的开发工程人员面临诸多关键设计挑战,例如:

    • 在电池供电应用中最大化续航时间与能效,同时应对电芯漂移问题(该问题会缩短运行时间和使用寿命)
    • 在紧凑设计中实现高扭矩与低噪音
    • 确保恶劣环境下的电机控制安全可靠
    • 降低BOM成本与PCB占板面积,同时提升用户安全性

    Qorvo通过高度集成的电池管理系统(BMS)和电机控制器件(MCD)应对上述需求,这些器件集成了ARM® Cortex® MCU、PMIC、可配置模拟前端(AFE),以及内置保护功能。

    PAC22140与PAC25140 BMS器件支持多种电芯化学体系下的高串数配置(10S–20S,“S”为串数后缀),并提供精准监测、先进安全机制,和主动电芯均衡功能,有效延长续航时间与电池寿命。硬件级保护功能——包括过充、过放、短路及热保护——可独立于MCU代码运行,实现快速响应。集成算法提升了荷电状态(SOC)与健康状态(SOH)的估算精度,内置诊断功能与通信接口更支持预测性维护和无缝系统集成。通过整合MCU、电源管理与AFE功能,设计人员可显著降低BOM成本、加快产品上市速度,并实现跨平台设计扩展。

     

    图1,采用Qorvo BMS和MCD的关键优势概述

     

    在电机控制方面,Qorvo的解决方案,如PAC55711和ACT72350,将高电机效率与多模式电源管理、Vds感测以及可配置AFE相结合,实现了精确的扭矩和转速控制。这些特性可在不同负载条件下优化运行时间和性能表现,同时防止过载、过流,及过热。凭借看门狗定时器、集成式故障检测,和高阶电源调节功能,Qorvo电机控制器打造了稳健、紧凑,且可靠的解决方案。

    Qorvo的BMS与MCD产品组合共同构建了一个可扩展平台,有效降低设计复杂度、提升安全性,并助力OEM厂商打造更智能、续航更长、效率更高的无绳电动工具与园林工具。

    参考设计框图

    Qorvo的参考设计框图凸显电动工具中电池管理与电机控制的无缝集成。一个典型系统可采用PAC22140或PAC25140进行智能电池监测,并搭配ACT72350实现BLDC电机控制。如下图所示,电机控制器位于工具(如电钻)内部,而电池管理控制器则安装在电池组内。

     

    图2:应用场景中BMS与MCD的高级参考设计

     

    Qorvo 产品推荐

    类别 产品型号 关键特性/优势 相关技术文档
    电机控制与驱动器 PAC55711 集成安全功能及VDS检测的72V控制器,搭载ARM® Cortex® M4F MCU 电机控制与驱动系统指南
    电机控制与驱动器 ACT72350 160V栅极驱动器,配备可配置AFE及内置电源管理器 电机控制与驱动系统指南
    电池管理系统 PAC22140 包含50MHz ARM Cortex M0处理器;并配备断路器控制、电芯均衡、电源管理,以及集成在AFE中的双16位ADC、保护比较器,和DAC 电池管理系统指南
    电池管理系统 PAC25140 包含150MHz ARM Cortex M4F处理器;并配备浮点运算单元、断路器控制、电芯均衡、电源管理,以及集成在AFE中的双16位ADC、保护比较器,和DAC 户外电动设备设计指南
    电池管理系统指南

     

    结论

    Qorvo的多元化技术产品组合正在重新定义电动及园艺工具的可能性。从更智能的电池管理、静音高转矩电机控制,到稳健的连接性与精准定位,Qorvo赋能OEM厂商开发功能丰富、高效、互联且安全的工具。无论是面向专业消费者市场还是工业市场,Qorvo都能凭借对芯片与系统的独到洞察,更迅速地交付更智能的解决方案。

    此外,您可以点击PAC55711ACT72350PAC22140PAC25140等产品的详情页面,获取系统指南、应用说明、设计指南,以及其它设计参考资料。同时,也欢迎您访问我们的Qorvo 设计中心,获取更多相关信息,以及内容丰富的视频、博客文章、白皮书,和工具等资源。如需相关支持,请访问Qorvo.com或联系我们的技术支持

    关于作者

    我们的作者在面向前沿技术开发及优化无线方案方面拥有丰富的专业技术知识。立足对客户需求和行业趋势的深刻理解,他们与Qorvo的设计团队紧密合作,推动创新,并提供支持行业领先产品的尖端解决方案。

    感谢参与本文撰写的主要贡献者:David Schnaufer(技术市场经理)和Jonathan Dodge, P.E.(技术工程撰稿人);他们的宝贵支持为我们的读者带来专业知识和反映行业趋势的最新信息。

     

    还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。

    Explore the Qorvo Blog

    关于作者

    Qorvo 博客团队

    一部分是技术,一部分是内容,一部分是战略——我们的小团队致力于连接您与Qorvo的最强大脑,为您带来有益、及时的见解。