2025 年 7 月 21 日
当人们提及超宽带(UWB)技术时,通常首先联想到的是工业自动化与智能工厂。然而,得益于芬兰Noccela公司与Qorvo的创造性合作,UWB技术正在一个截然不同的场景中发挥重要作用——它赋能在足球场上挥洒汗水的“明日之星”,为教练提供实时数据支持。
“定位即服务,是我们的口号,也是我们专注的领域。”Noccela公司CEO Tuukka Tarkiainen表示,“放到足球领域来说,这意味着凭借我们的技术,我们的合作伙伴在Qorvo的超宽带技术基础上开发了一款足球应用。”
这一系统将复杂的实时球员追踪与表现数据分析带入了以往鲜少涉足的领域——青少年体育。与针对职业精英团队的应用不同,Noccela的技术专为辅助青少年球队教练而量身设计;它让教练能够清晰、客观地了解训练及比赛中的场上动态,且无需依赖昂贵或复杂的基础设施。
精心设计的易用性
“这使得我们能够获取完整的数据,尤其是在训练过程中。”Tuukka解释道,“教练可以精准掌握场上的每一个细节,并利用这些数据与球员进行沟通——顺便说一下,这些球员都是青少年,而并非家喻户晓的国际体坛巨星。”Tuukka指出,UWB技术提供的球员场上位置与活跃度数据,实际上有助于激励青少年持续参与体育运动。“当教练清楚了解场上情况后,就能用数据与球员交流,由此激发他们的积极性。球员越有动力,就越愿意投入训练,渴望与队友并肩作战。”

这种对数据易用性的专注并非偶然。“我们的独特之处在于,借助我们的技术,客户能够构建成本更低、安装更简便的系统。”他表示,“这正是我们存在的核心意义——让超宽带技术惠及每个人。足球场只是我们带来改变的其中一个例证。同样的理念可应用于任何场景:一个高性价比的UWB网络,将改变我们的工作与生活方式——无论是确保老年人得到妥善照料、守护儿童安全,还是让食物在正确的时间和地点送达。”
即插即用,精准定位
Noccela系统的简洁性与高性价比是其吸引力的关键所在。该系统采用紧凑的UWB模块和轻便的电池供电基站,教练可自行在场地周围进行布置。所有设备均与云端相连,现场无需配备高性能计算机或专业技术人员。
“如果为了使用球场系统,就在角落里摆上一些笨重的工业电脑,这根本不现实。”Tuukka表示,“利用我们的解决方案,教练自己就能把基站安置在球场四周,而相应的数据处理工作实际上由我们的云服务——谷歌云——来完成。”

集中计算,本地影响
从本地计算向集中式云处理的转变,正是实现这种可扩展解决方案的关键所在。“最复杂、成本最高的工作都在云端完成。”Tarkiainen指出,“因此,无论是足球场、零售店还是快餐店,现场无需配备任何算力;所有计算都集中进行。”
这套系统不仅为教练决策提供可靠数据,更成为激励年轻球员的有力工具。“有了这些数据,他们更有动力去训练并远离麻烦——让年轻人更愿意待在运动场上,而不是去购物中心游荡。”Tuukka微笑着说,“我想你明白我的意思。”
合作赋能
在技术底层,Noccela系统的实现离不开Qorvo的无线技术及其长期的深度合作。“这一切之所以得以实现,完全得益于Qorvo。”Tarkiainen谈到,“Qorvo提供核心技术,并多年来持续支持我们这一应用的开发——我们称之为超宽带网络。我们销售这一网络,使我们得以进入市场,为客户提供服务。”
UWB的未来,不止于球场
Qorvo高级技术市场经理Christian Assier见证了UWB技术所能触及的广度,并坚信其潜力才刚刚开始释放。“UWB的应用没有边界,”他表示,“其如今已在超过40个垂直领域投入使用,涵盖体育、汽车、移动设备、消费电子和工业等。”
Christian解释道,UWB为物联网增添了至关重要的新维度。“以前只知道‘什么’和‘何时’,现在——借助UWB——还能知道‘在哪里’。”他说,“过去,你只知道事情发生的时间和内容;现在,你还能确切知道它发生的位置。”
这种全新的空间感知维度,正为打造更智能、更安全、更高效的环境开辟道路——从医院和工厂,到青少年足球场。
归根结底,这项技术的意义不止于追踪——更在于变革。对于球场上的年轻运动员而言,它带来了科学训练、保持动力、展现自我的机会。对于教练来说,它提供了切实可行的洞见。而对于Noccela和Qorvo,这证明了恰当的合作能够将尖端技术带到真正能发挥作用的领域。
还有其它想让Qorvo专家讨论的话题吗? 将您的建议通过电子邮件发送给Qorvo 博客团队,它可能会出现在即将发布的文章中。