Noccela:在开阔的户外体育场实现厘米级定位精度
Qorvo的超宽带(UWB)技术因凭借精准的实时定位数据推动制造业转型而广为人知,但其影响力远不止于工厂车间。新冠疫情期间,当微定位服务提供商Noccela将该技术应用于欧洲橄榄球联赛(European League of Football)时,UWB在职业体育领域发挥了意想不到且至关重要的作用。通过在开阔的户外体育场获得厘米级精度,UWB实现了球员安全保护和表现分析,证明了精准定位技术甚至能够适应最严苛且不可预测的环境。
“借助UWB技术,我们能够在完全开阔的场地中精准追踪球员,并将定位数据转化为切实可用的洞察。”——Noccela工程团队
挑战:疫情期间露天体育场的精准球员追踪
橄榄球运动对精准度要求极高,但传统追踪技术难以满足这一需求。基于GPS的系统成本高昂,且缺乏进行详细球员分析所需的精度;而其它方案则迫使人们在性价比与可扩展性之间做出妥协。在疫情期间,这一挑战愈发严峻;各支球队需要精准的接触追踪数据,避免因为一例新冠确诊就导致整个赛季停摆。更复杂的是,橄榄球场没有屋顶,使得标准的顶部信标系统难以实施。Noccela需要一套能在超过7,000平方米开阔空间内实现微定位精度的方案,同时支持实时安全监测和高速移动球员的追踪。
解决方案:Noccela与Qorvo携手打造云原生UWB微定位系统
Noccela凭借其高性能测距(HPR)算法解决了这一难题,该算法结合了到达时间差和双向测距技术,无需改动场地基础设施就能实现精准的户外定位。通过在球场周边策略性地布置UWB锚点,该系统在追踪时速高达60公里/小时的球员时,实现了2厘米的定位精度。云端定位引擎负责处理实时和历史数据:疫情期间可立即完成密切接触者排查,赛事恢复后则支持深度球员表现分析。依托Qorvo的UWB技术,该解决方案证明UWB微定位的应用场景完全可以走出工厂,不仅保障运动员安全、提升竞技表现,更能改变橄榄球运动的训练方式和分析方法。
了解该解决方案的更多详情,请阅读相关博客文章。
如需进一步了解超宽带技术如何推动贵公司的创新,请参阅白皮书《超宽带(UWB)助力打造未来智能工厂》。