美国北卡罗来纳州格林斯巴勒 – 2024 年 9 月 18 日 – 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,率先推出面向DOCSIS 4.0宽带和有线电视(CATV)的24V功率倍增放大器 —— QPA3390。该款全新1.8GHz表面贴装模块带来卓越的效率和性能,且尺寸比传统混合解决方案缩小30-40%,非常适合空间受限的应用场景。
得益于先进的GaAs pHEMT和GaN HEMT技术,此次发布的 QPA3390 在1794MHz频率下提供23dB的增益,并具有卓越的线性度。它具备出色的回波损耗性能、低噪声,并可通过调节直流电流来获得射频(RF)输出与直流功耗间的最优平衡,是高性能宽带网络的理想选择。QPA3390采用紧凑的9mm x 8mm 多芯片模块(MCM)封装,融合Qorvo的先进GaN技术,确保了最佳的可靠性和低噪声。这款创新型放大器作为市场上率先推出的24V解决方案,在11.5W下提供73dBmV的总复合功率,是低功耗应用的上佳之选。
Qorvo基础设施业务部高级市场经理Bob Simmers表示:“QPA3390在DOCSIS 4.0放大器技术领域树立新的标杆,以满足宽带行业的高要求。凭借其卓越的性能指标和紧凑的设计,QPA3390进一步巩固Qorvo在CATV放大器市场的领导地位。”
QPA3390具有可调节的直流电流功能,可根据输出水平优化功耗,从而降低运营成本;其先进的温度感测功能确保在各种条件下均能可靠运行。与Qorvo的 QPP0023 变压器,以及 QPP0022 和 QPP0024 换衡器配合使用,QPA3390旨在为当今的宽带网络打造完整且优化的解决方案。
Qorvo的QPA3390现已投产。有线电视设备供应商可通过Qorvo的DOCSIS解决方案实现最具成本效益和可靠性的性能。了解有关Qorvo面向有线电视、光纤和卫星传输高度集成产品组合的更多信息,请下载最新的《Qorvo宽带接入、有线电视和光纤到户产品选型指南》,或访问 Qorvo网络基础设施产品页面。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)提供各种创新半导体解决方案,致力于让我们的世界更美好。我们结合产品和领先的技术优势、以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo面向全球多个快速增长的细分市场提供解决方案,包括汽车、消费电子、国防/航空航天、工业/企业、基础设施以及移动设备。访问 cn.qorvo.com,了解我们多元化的创新团队如何连接地球万物,提供无微不至的保护和源源不断的动力。
Qorvo 是 Qorvo 公司在美国和其它国家的注册商标。 所有其它商标均为其各自所有者的财产。
|
Qorvo 媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。