Qorvo® 扩充 1.8 GHz DOCSIS 4.0 产品组合
全面的产品组合助力制造商打造“面向未来”的混合光纤同轴 (HFC) 网络
美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市,2022 年 9 月 15 日——移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)宣布推出全面的 1.8 GHz DOCSIS® 4.0 产品组合。DOCSIS 4.0 的下行速度高达 10 千兆比特/秒 (Gbps),并将上行速度提高到 6 Gbps。
当今的娱乐系统及家庭和企业网络需要更好的双向交互,这推动了对增加下行带宽和上行速度的需求。在 Qorvo 完整的 DOCSIS 3.1 设备组合的基础上,DOCSIS 4.0 产品组合更进一步,助力有线电视运营商和 MSO 迅速升级基础设施,以满足对 Gb 级传输速度日益增长的需求。
Qorvo 率先为 DOCSIS 4.0 提供了完整和现成的 1.8 GHz 产品组合。其中共拥有 30 种产品,包括高输出功率倍增器、驱动器、前置放大器、返回放大器、VCA、DSA、开关和电压可变均衡器。Qorvo 为客户提供了获取 DOCSIS 4.0 功能的一站式可信平台。
Qorvo 高性能模拟基础设施产品总经理 Diwakar Vishakhadatta 表示:“Qorvo 在 DOCSIS 4.0 的每个项目阶段都能为客户提供支持。设计人员可以立即着手开发,使用从一站式可信平台获取的高性能产品来优化其网络。”
Qorvo DOCSIS 4.0 产品组合中的旗舰设备是新推出的 QPA3315 输出放大器,这是一款超高输出混合功率倍增器。这款基于 GaN 的功率放大器 (PA) 提供出色的 RF 输出功率。通过提供配备功率倍增器的全系列 1.8 GHz 产品,Qorvo 可帮助有线电视设备制造商加速其客户向 DOCSIS 4.0 的迁移,同时发挥其现有网络基础设施的价值。
Qorvo 从位于德国纽伦堡的研发、制造和测试中心生产和交付大量有线电视功率放大器(每季度 100 万件),为客户带来广泛的专业知识和规模经济效应。
Qorvo 是有线宽带市场的供应商,提供出色的端到端解决方案。点击此处了解更多信息:https://www.qorvo.com/applications/network-infrastructure/broadband。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。