Qorvo 推出面向 5G 小基站网络的高效功率放大器系列产品
美国北卡罗来纳州格林斯巴勒 – 2021 年 6 月 23 日 – 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO),今日推出专为 5G 小基站基础设施应用设计的高效功率放大器系列产品。这些新型 PA 有助于小基站 OEM 在人口稠密城市环境中的室内和室外区域部署 5G 网络和服务。
Qorvo 新推出的高效功率放大器系列产品可为客户提供高功率附加效率 (PAE),在大多数情况下超过 30%,并覆盖了主要的 7 GHz 以下 3GPP 频段。这些设备旨在利用动态频谱共享 (DSS) 功能处理最高 200 MHz 的真正 5G 新无线电 (NR) 信号带宽,采用 50 Ω 匹配 5 mm x 5 mm SMT 小型封装。Qorvo 广泛的全球制造能力和大规模生产支持正在进行的全球 5G 网络部署。
Mobile Experts, Inc. 首席分析官 Joe Madden 表示:“小基站市场在 2020 年受新冠疫情影响有所下滑,但将在 2021 年飙升至全新高度。特别是,由于消费者数据需求的持续增长,未来 5 年,运营商部署的小基站将以大约 10% 的 CAGR 增长。”
下述 Qorvo 产品已全面量产,开始供货。如需订购产品,请联系 Qorvo 销售代表或在线下单。
欲进一步了解以下产品,请观看我们的在线教程“利用小信号解决方案解决 5G 射频设计挑战”。
| 规格 | QPA9908 | QPA9903 | QPA9901 | QPA9940 | QPA9907 | QPA9942 |
| 频率范围 | 850-960 MHz | 1.8-1.88 GHz | 2.11-2.2 GHz | 2.3-2.4 GHz | 2.5-2.7 GHz | 3.3-3.8 GHz |
| 增益 | 32.5 dB | 32 dB | 36.5 dB | 34 dB | 34.5 dB | 31 dB |
| PAE | 36% | 34% | 32% | 31% | 30% | 27% |
| 封装尺寸 | 5 mm x 5 mm | 5 mm x 5 mm | 5 mm x 5 mm | 5 mm x 5 mm | 5 mm x 5 mm | 5 mm x 5 mm |
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。