Qorvo® 推出物联网 SiP 以改善智能家居解决方案
使用功率放大器增强的通信控制器可提供更大的覆盖范围、更低的开发成本和更快的上市时间
美国北卡罗来纳州格林斯巴勒市–2018年9月 14 日– 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布推出全新系统级封装 (SiP),为 Zigbee® 3.0、Green Power、Thread 和蓝牙低功耗 (BLE) 提供动态、同步支持。该新型 SiP 与 Qorvo 功率放大器技术相集成,可提供 20 dBm 输出,这对美国智能家居应用来说尤为重要。
QPG6095M 将 Qorvo 的功率放大器 (PA) 技术与多标准、多协议芯片相结合。通过降低开发成本并加速上市时间,其集成度和性能可让产品设计人员从中受益。
IHS Markit 预计,物联网应用中使用的连接半导体的出货量将从 2016 年的 106 亿台增加至 2025 年的 282 亿台,年均复合增长率 (CAGR) 为 11.4%。
Qorvo 无线连接业务部总经理 Cees Links 表示:“该新型 SiP 又一次证明了 Qorvo 对结合与利用 RF 技术以改进消费者互联体验的承诺。现在,开发人员可以同时交付覆盖范围更大、可靠性更高的 BLE、Zigbee 和 Thread,并减轻对未来兼容性的担忧。”
Qorvo 无线连接业务部是互连设备无线半导体系统解决方案和 Wi-Fi 集成式前端解决方案的领先开发商。Qorvo 提供全面丰富、技术先进的 RF 芯片和软件,助力智能家居数据通信和物联网的发展。
有关 Qorvo 物联网解决方案的信息,请访问:www.qorvo.com/applications/internet-of-things。点击此处可访问 Qorvo 免费电子书 Internet of Things for Dummies®。
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的射频解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、 以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、 有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进 5 G 网络、 云计算、 物联网和其他新兴的应用市场以实现人物、 地点和事物的全球互联。访问 www.qorvo.com 了解 Qorvo如何创造美好的互联世界。
Qorvo为Qorvo公司在美国及其它地区注册商标。
|
投资者关系联络人: |
Qorvo媒体联络人: |
本新闻稿包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明包括但不仅限于:关于我们的计划、目标、陈述和论点的声明,前瞻性声明并非历史事实,通常以“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“预计”、“计划”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等措辞和类似措辞进行识别,但部分前瞻性声明表述有所差异。请注意,本文所包含的前瞻性声明代表管理层的当前判断与预期,但其实际结果、事件和业绩可能与前瞻性声明表示或暗示的内容存在重大差异。除非联邦证券法要求,本公司不会更新任何前瞻性声明,或者公开宣布前瞻性声明的任何修订结果。Qorvo的业务受到各种风险与不确定性的影响,包括经营业绩的波动性;无法使部分客户或供应商获得其信贷的传统渠道;本行业快速变化的技术;绝大部分收入对几家大型客户的依赖性;实现创新型技术的能力;将新品推向市场并获得设计订单的能力;公司晶圆制造厂、装配厂和测试、卷带与包装厂的有效成功经营;针对产品需求变化、产量变动、行业产能过剩与当前宏观经济条件、不准确的行业预测与相应的库存及生产成本、对第三方的依赖性及时调整产量的能力,以及管理渠道合作伙伴与客户关系的能力;对国际销售和运营的依赖;吸引和留任科技人才以及培养领导者的能力;未来收购稀释股东所有权并导致负债和承担或有债务的可能性;普通股价格的波动;针对知识产权组合的额外侵权诉讼;针对产品的诉讼和索赔;危及我们的信息并使我们承担责任的安全漏洞和其他类似破坏;严厉的环境法规的影响;Qorvo整合的影响。这些内容及其它风险与不确定性因素在Qorvo向美国证券交易委员会提交的8K及其他报告、声明等文件中均有详述,可能导致实际结果和发展情况与任何这些前瞻性声明所表述或暗示的内容产生重大差异。